处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Studio One Media与安森美将联合开发音频方案

Studio One Media与安森美将联合开发音频方案
来源:EEWORLD 时间:2014-04-11
   Studio One的突破性音频技术与安森美半导体在音频数字信号处理器(DSP)领域的专知和技术  预计将把AfterMaster™经验带至应用现场。

   2014年4月9日 – Studio One Media, Inc. (OTCQB代号:SOMD)已经与推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)达成协议,将利用Studio One获奖的AfterMasterTM音频技术与安森美半导体数字信号处理器(DSP)产品开发专知和技术来开发集成电路(IC)。

   这些器件预计将提供前所未有水准的音频清晰度、深度及响度,用于耳机、电视、条形音箱、计算机、家庭及汽车立体声音响、平板电脑及手机等消费电子设备。这些音频IC预计还将用于多种工业应用,包括商务电话系统、警察及军用电台、内部通话系统及其它众多产品类型。

   AfterMaster HD Audio Labs公司总裁兼首席执行官Larry Ryckman说:“与安森美半导体的协议是AfterMaster的一个重要里程碑,因为这将加快推动将我们的技术引入消费电子产品。嵌入了AfterMaster音频技术的IC能够为消费类硬件制造商带来真正突破性的技术,提供比市场上现有任何其它音频技术显著优越的品质。”

   安森美半导体应用产品部高级副总裁兼总经理高腾博(Robert Klosterboer)说:“与Studio One的协作为安森美半导体带来令人激动的机遇,以进一步扩充我们为消费电子原设备制造商(OEM)提供的业界DSP产品系列。消费者持续寻求更高品质的音频体验,高端(高性能)音频产品的强劲增长就是例证。我们在算法开发领域获得证明的专知和技术,以及我们专门针对音频领域开发的强大的DSP产品阵容,使我们极适合与Studio One合作,成为此领域的强力供应商。”  


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22235次
2 1N4001 0.19MB 18148次
3 DAC1220E 0.95MB 16470次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16018次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14202次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11882次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9453次
8 DS1337U+ 0.28MB 9233次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9146次