处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Altera宣布为高性能FPGA提供电源转换解决方案

Altera宣布为高性能FPGA提供电源转换解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-04-09
   2014年4月8号,北京——Altera公司(Nasdaq: ALTR)今天宣布开始提供新款电源转换解决方案,方便了电路板开发人员设计负载点电源方案,以低的系统功耗实现FPGA性能。新款电源转换解决方案包括单片40A驱动器和同步MOSFET电源,经过优化,可以满足Altera高性能Stratix® V、Arria® 10以及Stratix® 10 FPGA和SoC的核心需求。当系统设计人员需要将高性能FPGA集成到系统中时,它为系统设计人员提供了高效的高密度电源转换方案。

   新款电源(型号ET4040)满足了高性能FPGA、处理器和存储器严格的内核电压需求。系统设计人员可以利用40A电源,采用单相或者多相配置,高效的为FPGA内核供电。它还可以用在DDR3、DDR4和QDR存储器的VDDQ供电电源中,也可以为高端服务器和通信基础设施系统中的ASIC和ASSP提供所有的大电流电源。

   Altera电源业务部市场总监Mark Davidson评论说:“在过去几年中,Altera交付了适用于Altera FPGA和SoC供电的各种解决方案,性能、功率密度和效率满足了系统开发人员的需求。这一系列电源完善了Altera的Power SoC DC-DC转换器,这种体积小、效率的电源解决方案为系统工程师提供了设计产品的新方法,满足了严格的要求,性能也符合需求。”

   在工业温度范围(-40C - + 85C)内,输入是4.5V至14 V时,ET4040系列电源提供40A连续输出电流。它具有较低的Rd接通和较低的开关损耗,在高频时具有很高的效率(3 MHz开关频率)。器件的板上单片电流传感功能支持使用低损耗电感,与市场上的竞争解决方案相比,提高了系统效率,同时还极大的提高了可靠性和热性能。  

供货信息
   现在可以提供Altera ET4040单片40A驱动器和同步MOSFET。  

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次