处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

德州仪器推出新型数字电源控制IC+UCD3138

德州仪器推出新型数字电源控制IC+UCD3138
来源:电子工程网 时间:2012-07-10

美国德州仪器(TI)推出了用于隔离型 电源IC采购 的数字电源控制IC“UCD3138”。除了32bitRISC处理器内核“ARM7TDMI-S”之外,还集成了电源电路反馈环数字化所需要的外围功能及数字通信功能。反馈环的外围功能方面,具备纠错模数转换器(EADC),支持PID控制的2-pole/2-zero数字补偿器,以及250ps分辨率数字PWM输出功能等。该公司将这些外围功能统称为“Fusion Digital Power Peripherals(FDPP)”。此次的产品适用于开关电源(AC-DC转换器)及隔离型DC-DC转换器等。具体用途为通信装置、网络装置及服务器等。

TI称UCD3138 “支持所有方式隔离电源拓扑”。具体包括,单相、两相交错及无桥功率因数校正、硬开关全桥、移相全桥及谐振LLC等。开关频率为2MHz(值)。反馈环的控制方式方面,支持电压模式、平均电流模式、峰值电流模式、定电流模式、定功率模式。为了提高转换效率,还配备了同步整流器开关控制功能、可根据负载情况对各相位输出功率进行动态控制的动态相位切落(Dynamic Pase Shedding)功能、动态频率调整功能以及动态控制模式切换功能等。

用于隔离型电源的数字电源控制IC

ARM7TDMI-S的工作频率为31.25MHz。程序存储用闪存的容量为32KB,数据存储用闪存的容量为2KB,还配备有4KB数据存储用RAM及4KB启动用ROM。数字通信功能方面,具备I2C/PMBus与UART。此外,还备有256kbit/秒的12bitA-D转换器(14通道)、定时器、中断控制器以及JTAG调试接口等外围功能。保护功能方面,具备周期峰值电流限制,过电压、过电流保护及过热保护等功能。

IT为程序开发提供了开发工具“Fusion Digital Power GUI”。封装方面,有9mm×9mm的64端子QFN封装和6mm×6mm的40端子QFN封装。工作温度范围为-40~+125℃。批量购买1000个时,40端子QFN封装产品的美国市场参考单价为2.70美元,64端子QFN封装产品为4.10美元。目前已开始样品供货,预定2012年第二季度开始量产。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次