• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

带你认识型号纷繁的高通骁龙80X处理器

来源:机锋网
时间:2014-04-09

分享至:
    每每提到高通骁龙800系列处理器,大家一定会将它与高性能、旗舰等名词相挂钩,但是高通骁龙800只是一个系列的家族代号。在800这个数字的背后还拥有众多的小分类,不过这些复杂细致的分类,经常会把大家弄得十分头痛。今天我就带大家细致得剖析一下高通骁龙800,让大家不再傻傻分不清楚。

高通骁龙800处理器解析(图片来自网络)

  骁龙800主要技术规格解读

  处理器

  制程:28nm

  架构:Krait 400

  核心数:4核

  主频:单核速度可达2.3GHz

  GPU

  Adreno 330 GPU(支持各种计算API,包括OpenGL ES 3.0、DirectX、OpenCL、Renderscript Compute和FlexRender™)

  电源管理

  支持节能型高性能移动(HPm)技术,可以动态调节频率实现节电的效果。同时支持型集成高通Quick Charge 2.0,多可将电池充电速度提升75%。

  调制解调器

  支持LTE FDD、 LTE TDD、WCDMA、CDMA1x、EV-DO、TD-SCDMA和GSM制式,速度可高达150 Mbps。

  摄像头

  支持2100万像素的摄像头

  屏幕支持

  可以支持高达2560x2048分辨率屏幕,Miracast 1080p高清质量,同时可以支持1080p和4K外部显示屏。

  骁龙800产品编号

  8074、8274、8674、8974(AA、AB)

  其中产品编号中的“0”代表没有集成基带,“2”代表支持WCDMA3G网络制式,“6”代表支持CDMA网络制式,“9”代表支持4G的LTE网络制式。

  8974理论上支持全网4G即:FDD、TD-LTE和3G的WCDMA、EV-DO、TD-SCDMA,以及GSM;注意这里说的是理论支持,一旦运营商加密即使是8974一样无法4G通吃。

  有时候大家还会发现,编号后还有AB的区分,这个主要是为了区分主频率,AA指低频率一般是2.2GHz,AB指的是高频率一般是2.3GHz。

国内外众多旗舰机型使用的都是高通80X系列处理器

  高通骁龙801主要规格不同点:

  1、主频更高,单核速度可达2.5GHz

  2、801的产品编号为8974 v3

  高通骁龙805主要规格不同点:

  1、 主频更高、单核速度可达2.7GHz

  2、 GPU芯片采用的Adreno 420

  3、 可支持5500万像素的摄像头

  4、 可支持超高清终端显示屏与超高清输出至HDTV

  5、高通骁龙805的产品编号为:8084 Fusion 4、8084 Fusion 4.5

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻