来源:eefocus
时间:2014-04-08
智能手表极有可能成为消费电子市场上的明日之星,有预测称,2014 年的手表产量将达到500万只,但是,想要真正取得辉煌,这些手表必须要变得更加智能。目前,我们看到的智能手机配件具有一些标配功能,诸如蓝牙连接、遥控音乐播放器、Facebook和Twitter等应用、GPS全球定位功能,当然还有时钟功能。
但是,这些时钟设备能成为智能机器吗?科技研究公司Gartner认为,如果某种设备能够理解自然语言、与人类互动和学习,并可做到我们认为只有人类才可以做到的事情,那么这种设备就可以被称为智能机器。
Gartner公司称,目前,智能手表、智能手机和谷歌眼镜等可穿戴式设备仅充当数字助理设备的角色,但如果它们能够与人类更好地互动并学会预测我们的需求,它们才能够成为智能机器。Gartner 公司研究总监Kenneth Brant表示:“智能手表和其他可穿戴式设备需要进行大量的创新,甚至谷歌眼镜等产品在拥有学习能力后才可以成为智能机器。”他还表示:“数字助理设备在2020年前将变得更加智能,届时还将出现更多具有更高自然语言能力和学习能力的智能机器。”一些大型智能手机公司已经发布了智能手表产品,这些产品可在不使用手机的情况下作为第二屏幕来接收通知和使用具体的应用。迄今为止,这些手表中的大部分仅可兼容安卓设备。
索尼在这一领域可以说是捷足先登,在2012年初就率先推出了售价为149.99美元的智能手表SmartWatch,现在又推出了SW2(SmartWatch 2)。SW2中新增了近场通信(NFC)配对和遥控智能手机相机的功能。
近期,三星也加入了这一市场,推出了售价为299美元的Galaxy Gear,这款产品似乎是迄今为止曝光率的智能手表。与此前推出的各款智能手表不同,Galaxy Gear采用了一块AMOLED大屏,搭载800MHz单核Exynos处理器,并在腕带中集成了摄像头。同时,用户还可以使用Galaxy Gear浏览照片,寻找手机,使用三星的S Voice语音识别功能,以及拨打免提电话。
三星公司近期宣布,Galaxy Gear销售量已经超过了公司内部预期,这对于市场来说是个好消息。
尽管高通(Qualcomm)这一名字更多地是出现在智能手机内部的配件(而非外部)上,但是,高通公司已于近期推出了自己的Toq智能手表,售价为349.99美元。高通公司希望利用这一机会向智能手表厂商展示其技术实力,希望这些厂商在开发智能手表时能够考虑使用高通的设计方案。Toq智能手表的表带上设有触摸按钮,且装有电池。
此外,Toq还支持高通公司的AllJoyn发信协议和WiPower LE无线充电技术,并配备了Mirasol显示屏。用户可以使用Toq接收信息并发送相连接电话中预设的录音回复,将手表放置在无线充电器上便可进行充电,并可使用蓝牙无线立体声耳机(将于2014年上市)来听音乐。基于MEMS技术的反射式显示屏是一种低功耗方案,采用了干涉测量调制(IMOD)技术。Toq手表一直保持亮着的状态,并可利用环境光为用户提供清晰明亮的视觉体验,无需按亮手表即可查看时间。
为智能手机提供第二块屏幕并不是智能手表的目的,有些智能手表是专为喜欢健身锻炼的用户而设计的,如阿迪达斯的miCoach Smart Run手表。该款智能运动手表使用的是安卓系统,拥有无线音乐播放器(配合蓝牙耳机使用)、训练与指导应用、自带蓝牙和Wi-Fi网络的GPS芯片、光学心率监视器、加速计以及TIOMAP4430处理器。
尼桑(NISSAN)也宣布将推出一款智能手表,可以通过监测车辆性能、驾驶员生命体征及其社交网络数据等将车辆和驾驶员连接在一起。这款专为赛车而设计的手表现仍在开发中。尽管还有很多其他的设计和产品,但智能手表市场现在面临的迫切问题是要弄清楚谷歌、微软和苹果等行业巨头都在研制智能手表这一传言是否属实。
在智能手表中运用更多的操作系统和搜索技术,如Siri和Google Now,可使用户更快获得信息,使这些手表变得更加智能。
Brant表示:“问题在于智能手表是否能了解用户的习惯并持续不断地了解用户所提出的各种问题。如果在你提问时,智能手机或智能手表拥有了学习能力,那么它们就将成为真正意义上的智能机器。”智能手表能否成为改变游戏规则的设备,其能否拥有比Dick Tracy(一部经典美国漫画中的主人翁,拥有一款集成了各种精密技术的3G手表)的手表还要多得多的功能?也许今年还不能实现这一目标,但智能手表时代已经到来,在手腕上佩戴一款智能机器已经成为可能。
Brant认为:“数字助理设备现在所做的是数年前我们无法想象机器能够做到的事情。我认为,问题并不在于是否能做到,而是何时能做到。”