来源:CNET
时间:2014-04-08
在苹果诸多芯片供应商之中,镁光(Micron)一直显得很低调,但是大家也不要小瞧了它。投资圈外的人们,或许对于这家位于爱达荷(Idaho)博伊西(Boise)的公司不太了解。然而这家仅次于三星的“全球第二大DRAM内存芯片公司”,它甚至在晶圆产能(排名第三)方面超过了英特尔。
在与苹果的暧昧传闻冒出来之前,这家公司的近一次“大手笔”,还停留在去年以20亿美元收购日本内存制造商尔必达(Elpida)上。
但我们都知道,苹果在其iPhone和iPad产品上,使用了大量来自尔必达的内存产品。近的例子,就是iPhone 5s和iPad Air。
在即将到来的产品中,苹果有望采用镁光(Micron)的DDR4内存芯片——其比PC、平板和智能机上所采用的DDR3技术,拥有更高的能源效率。
当然,存储容量也会进一步提升。因此,未来的iPads和iPhones——以及苹果能够想到的任何移动产品——肯定会搭载更多的系统内存、以及更强劲的性能。
鉴于苹果的竞争对手——三星——已经在Galaxy Tab Pro 12.2等产品上部署了3GB的系统内存,而已经拥有了64位芯片A7的苹果,亦或许会爆发出更大的能量。