处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英特尔联手国内企业 瞄准智能家庭应用

英特尔联手国内企业 瞄准智能家庭应用
来源:爱范儿 时间:2014-04-05

    英特尔并不是一家单纯的芯片厂商,从今年的 CES 就可以看出一些端倪,英特尔正在积极求变,除了应对移动互联网的浪潮,拥抱接下来的物联网浪潮。其实英特尔也在和国内的厂商合作,推出一些一些看得见摸得着听得到的技术和体验,其中智能家庭应用就是其中重要一点。

    作为本次 IDF 14 的闭幕项,英特尔联合科大讯飞、腾讯、小米和比亚迪四家国内知名企业,展示多项基于英特尔平台计算设备开发和优化的解决方案,升级英特尔芯 2 合 1 产品、超极本、平板电脑、一体机等设备上的体验,为消费者带来更丰富、更智能的家庭生活应用。

讯飞 PC 语点 2.0

    在今天的 IDF 大会上,讯飞 PC 语点2.0 版本正式发布,并将免费提供给 OEM 厂商预装。简单来讲,这款应用更像电脑端的 Siri ,支持语音操作信息查询、音乐、影视、提醒、股票、天气、路线、听写、对话、电脑控制等主流应用。新发布的讯飞 PC 语点 2.0 版本新增更多功能,包括在线直播、节目单查询及预约、幼儿教育、卡拉 OK 等。

    这款应用能够实现 o.5 秒内快速响应,在安静环境下识别准确度大于 90%。通过现场演示,对于较复杂语句的语义理解能力比较出众,体验上非常不错。

    预计联想、海尔等 OEM 厂商将会在产品上预装讯飞 PC 语点 2.0,这款产品也将在暑期正式上市。

腾讯高清视频通话

    英特尔与腾讯共同开发的“腾讯 QQ 高清视频聊天软件”,可以让用户进行双方或多方进行高达 720p 的高清视频通话。该软件已经于 2013 年正式上线。

    这次主要的更新体现在视频人像美容上,可以说成是视频版的美图秀秀。

    这次新加入的实时视频美颜模块,可以在用户进行高清视频通话的同时,提供诸如美白,美肤,瘦脸,红唇、大眼等多种实时美颜功能。英特尔方面笑称,这款软件是“约会神器”。

WiDi 小米盒子

    从去年年底开始,小米就已经和英特尔合作,在新小米盒子上集成英特尔 WiDi(Intel Wireless Display)功能。预计在 2014 年第二季度通过认证,成为英特尔 WiDi 认证产品家族的一员,并正式发售。

    具备 WiDi 功能的新小米盒子能够将搭载英特尔处理器的 2 合 1、超极本、平板和手机等设备上的内容无线传输至大屏幕。

    WiDi 是一款优秀的无线显示解决方案,用户可以以各种模式无线分享传输内容到电视等大屏幕上,并且支持大屏幕内容和小屏幕内容不同。也就是说,我们可以在通过 WiDi 功能在电视端播放电脑中的电影,而用户可以在电脑上进行办公娱乐等其他事情。

    值得注意的是,京东方面此次也过来了高管,英特尔正在帮助合作伙伴拓展渠道,小米和技嘉就将在京东商城有特有商品的专区。

比亚迪无线充电解决方案

    无线充电是时下比较热门的一个技术,英特尔也在积极参与其中。在 IDF 现场,英特尔展示了与比亚迪共同开发的无线充电解决方案。

    该方案基于 A4WP 标准,这个标准的优势有两点,一是一个充电底座可以支持多可设备充电,而是可以在一定距离内实现无线充电。现场的演示中,多种不同功率的设备充电,包括蓝牙耳机、可穿戴设备,手机和平板电脑,以及 2 合 1 产品、甚至是笔记本电脑都可以充电。(下图是在给两部手机和一个蓝牙耳机充电)

    基于 A4WP 标准的优势,英特尔技术支持的无线充电解决方案易于使用,消费者不需要对桌子等家俱进行任何额外修改,就可以轻松安装充电发射端。现场演示的就是在一张普通桌子下方安装充电发射端,设备可以隔着一层厚木板进行充电。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次