• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

搭载联发科MTK6592H的nibiru H1全新升级,支持双3G网络

来源:集微网
时间:2014-04-04

分享至:

联发科MTK6592H是MTK6592八核处理器的1.7Ghz低频版本,虽然主频仅1.7Ghz,不过性能方面足以满足系统流畅运行,安兔兔跑分可轻松超过25000,主攻千元级市场。


nibiru是天语旗下的电商手机品牌,其首款H1于3月12日正式发布,以其高性价比一度被称为“把旗舰机型玩儿坏了”,搭载1.7GHz主频MT6592H真八核处理器,5吋1080P大屏,2GB RAM+16GB ROM,前500W+后1300W。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻