4月2日,小米正式发布了“不刷机的 MIUI”小米系统。小米科技副总裁洪峰对21世纪经济报道记者透露:“在此之前,这款无需刷机并集成了MIUI主要核心功能的系统管理型APP已进行了数月封测。”
小米系统是什么?就是一款被APP化了操作系统,简单说,用户通过软件商店下载小米系统之后,就可以享受MIUI提供的互联网应用与服务。
“小米系统”所集成的MIUI核心功能包括MIUI拨号管理,MIUI 联系人,MIUI 短信,MIUI 云服务,MIUI 桌面等。洪峰表示,实现了MIUI七成的操作体验。
过去要体验这种服务有两种模式,购买小米手机,或者以刷机的方式将其他品牌的手机刷成MIUI操作系统,现在通过APP商店下载安装的方式简化了流程。
“小米系统”APP目前已经在小米官网上线,无论是什么品牌的安卓智能手机,只要配置在主流性能之上,如运行内存在1GB以上,存储空间在80M以上,系统版本为Android4.0以上等,就可以安装小米系统使用MIUI。
用户圈地运动
小米提供的数据显示,小米系统集成了超过2000款主题,上万个铃声和壁纸,提供了与MIUI一样的个性美化体验。除此之外,它还深度集成了 MIUI 拨号和 MIUI短信、MIUI云服务等功能。其中MIUI拨号支持 T9 拨号。
MIUI短信则支持小米系统与MIUI用户之间通过网络免费互发短信。MIUI云服务提供了联系人、短信、通话记录等资料云端同步,用户可以在不同安卓智能手机之间一键同步、恢复所有备份资料,跟MIUI系统一模一样。
小米系统集成小米应用商店、主题商店等具体的互联网应用与服务。总之,下载安装小米系统就能享受小米手机提供的互联网服务与应用。
每一个品牌厂商,比如三星、联想等都在推自己的ROM,或者利用自己作为生产商的优势,利用原生系统推自己的账号体系。在小米系统没有出来之前,要更改这一账号体系必须获得ROOT权限,ROOT权限相当于手机的权限,可以对手机中的任何文件(包括系统文件)执行所有增、删、改、查的操作。
以前刷第三方ROM时就需要ROOT权限,小米系统改变了这一状况。小米系统的出现,其目的很简单,就是加快MIUI应用的推广速度。
在此之前,“刷机”是阻碍人们使用第三方 ROM 的门槛,普通用户使用第三方 ROM 成本极高,需要学习刷机教程,又可能需要承担刷机后相关软件服务和售后服务失效的风险。小米系统完全规避了这些风险。
另外,MIUI暂时没有做机型适配的手机用户无法刷机,这等于将他阻挡在MIUI
生态圈之外。小米系统不需要适配,配置符合要求即可以安装。
雷军一直强调小米的“互联网思维”,其核心思想之一就是以经营用户为目的,而不是售卖产品为目的。在这一逻辑下,售卖一台小米手机,刷一台其他品牌的手机,对于小米手机的价值是获得一个用户,与安装小米系统的价值一样。
此逻辑的商业模式则是:不以售卖硬件,而是通过互联网服务与应用获利。
区别在于售卖一台小米手机获取用户的成本更高,推广小米系统的成本更低。小米一位员工说,如果通过刷机,小米系统等模式获得用户与小米手机获得的用户一样多,那么小米科技搭建未来商业大厦将达到事半而功倍的效果。
简言之,小米手机让用户尖叫的价格是一场用户圈地运动,小米系统也是。
学习微软模式
此前,雷军在IT峰会上透露,今年季度小米手机的销量1100万台。
小米曾公布的数据显示:2013年全年销量1990万台,2012年全年销量719万台,2011年销售量为30万台。累计销量达到3909万台,即通过小米预装的MIUI系统达到了3909万台,除此,还有通过刷机方式激活的MIUI用户。
小米迄今没有公布过累计刷机MIUI用户。此外,MIUI还包括平板、电视等。
洪峰认为:通过简单的APP下载安装的方式,可以让更多用户成为小米的用户。雷军将小米的产品模式概括为“软件+硬件+互联网”,即“铁人三项”。在这三项中,软件即操作系统,是需要由小米控制的环节,而硬件、互联网都可以用“生态链”的方式实现,就像PC时代的微软所做的一样。
“生态链”模式是这样的,硬件可以由任何品牌商,比如联想、摩托等提供;不管互联网服务与应用由谁提供,比如百度、360等在小米系统上运行就行。
“生态链”是专业化分工逻辑下的蛋:对比PC时代的专业化分工,小米的定位于软件,即操作系统,相当于微软;硬件,
芯片,应用与服务由其他厂商提供,相当于PC产业链中的OEM厂商,英特尔,独立软件开发商ISV等。
不仅小米,不少厂商也在突围,纷纷推出自有品牌OS(操作系统),如:小米MIUI、魅族 Flyme、华为Emotion UI、OPPO ColorOS、乐蛙OS、阿里云OS等等。但截至目前,MIUI在功能性和使用舒适性方面为优秀。MIUI 也是适配机型多的第三方ROM,目前已经适配了超过 200 款主流机型。
MIUI用户体验是小米系统推出的基础,才可能推进新一轮用户圈地运动。
2011年,智能手机大潮刚刚兴起时,小米、360、百度都推出了“桌面产品”,目的很明确,即将自己的互联网应用与服务通过桌面推向用户,360、百度还与海尔、长虹等公司合作,推出了多款手机,比如360就推出了360特供机。
这一尝试并不成功。依赖于其他操作系统的桌面只能成为一种渠道,且是众多渠道中的一种渠道,不能成为平台,也不能建成自己的生态。
小米手机却已经成为重要的移动互联网服务平台,初步建立了包括游戏、电子阅读、桌面、电子商务等服务在内的互联网生态圈,而其经验就是:移动互联网时代,微软的平台模式才是靠谱的,而APP代表的渠道模式并不靠谱。