联通二沙岛星海音乐厅信号
本月18日,中国联通(13.37, 0.21, 1.60%)正式发布3G /4G一体化战略,并宣布在全国25个重点城市展开4G业务试点。至此,移动、电信、联通三大运营商已悉数展开4G商用。2014年一季度刚刚过去,4G网络覆盖情况如何?网速到底怎么样?南都记者昨日持中国移动、中国联通、中国电信(46.44, 0.37, 0.80%)4G手机,在广州市内中华广场、二沙岛星海音乐厅、天河城、广州火车东站、中山大道西等五地实测发现,目前三大运营商的4G的实际下载速率约在20Mbps至40Mbps之间,较3G时代7 .2Mbps的理论速率有大幅提升,但与4G 100Mbps的理论下载速率仍有差距。
值得注意的是,在实测过程中,南都记者发现,由于工信部要求在FD D -LT E牌照发放之前,所有4G手机都需屏蔽F D D模块,导致以F D D -LT E为主的中国联通在现阶段几乎无法提供真正的4G服务。5个实测点中,联通只有2个点有4G信号。后续网络建设与质量情况,南都将持续关注。
实测下载速度:20Mbps至40Mbps
上周日(3月30日),南都记者持中国移动、中国联通、中国电信4G终端,分别在广州市内中华广场、二沙岛星海音乐厅、天河城、广州火车东站、中山大道西五地,对三家运营商的4G网络进行实测。
从上述五个检测点的实测结果来看,中国移动和中国电信的表现可谓“平分秋色”,均能检测到4G网络信号,从网速上来看各有胜负。在二沙岛星海音乐厅、中山大道西两地,中国移动的网速略胜一筹,分别为22.8M bps、及37.0M bps,高于中国电信的10.7M bps和24.8M bps。
在天河城东门、广州火车东站两地,中国电信网速稍高,分别达到了40 .1Mbps和43 .6Mbps的下载速度,高于中国移动的15.6M bps和27.4M bps。而在中华广场,中国移动与中国电信的下载速度分别为25.2M bps和26.5M bps,大致相当。
整体上看,移动、电信两家的4G的实际下载速率约在20M bps至40M bps之间,和4G100M bps的理论下载速率仍有一定差距。至于中国联通,由于T D-LT E布点较少,现阶段事实上无法提供完美的4G服务。实测5个点,中国联通在中山大道西和中华广场有信号,其中中山大道西为27.8 M bps,中华广场为11.3 M bps,而二沙岛、天河城、广州火车东站等地均无法搜索到4G信号。
南都记者随后经过猎德路、中大南门、花城广场等地,联通4G手机均无法搜索到信号,全程只显示3G信号,而中国移动4G全程覆盖良好———2013年以来,中国移动启动了20万个基站的建设和100万部终端的采购。按照规划,到今年年底,中国移动4G基站建设将达到50万个。
真伪4G:FD D -LT E模块遭屏蔽
去年12月4日,工信部正式向三大运营商发布4G牌照,中国移动、中国电信和中国联通均获得T D - LT E牌照。但中国联通、中国电信主导建 设 的FDD-L T E网络,其牌照发放暂无时间表。
“因为FD D -LT E牌照还没有发放,所以我们按工信部要求,所有4G手机都要屏蔽FDD的模块,只能搜索到T D-LT E的信号。这也是为什么有的运营商的4G手机目前比较难搜索到4G信号的原因。”包括中兴、华为、三星在内的多家手机主流手机商相关负责人如是说。
根据联通的规划,目前首批推出的4G终端包括三星S5、索尼(19.44, 0.32, 1.67%)Z1、H T C 8160等,但上述所有型号手机都被要求锁住FDD-LT E频段,而联通基本上并未建设T D-LT E基站,这也导致中国联通目前事实上无法真正提供4G服务。
志不在T D。中国联通多位高层曾多次表示,中国联通的4G网络布局以FDD-LT E制式为重,T D-LT E为辅发展混合组网,终实现以FDD-LT E为主的3G/4G一体化。
联通内部人士李华(化名)表示,事实上,联通在全国重要城市的FD D -LT E部署已相当完备,其内测手机(破解版,可以使用FD D网络)在广、深、东、佛等地使用4G“基本没有问题”。李华称,一旦FD D -LT E牌照发放,中国联通的4G网络将是稳定性好的一张网络。
[业界观点]
4G竞速:终端商跑得更快
如今,你已经能在市面上购买到不少支持4G网络的手机,只是它们的数量仍远不及3G手机。不过从近来一些新产品的发布中,你会发现旗舰手机将清一色支持4G,有的甚至提前支持了联通的4G网络,大有网络未普及、终端先行的架势。
上周,H T C在英国伦敦正式发布了其的旗舰机型M 8。值得注意的是,在M 8发布之前,这款机型的移动4G版已经拿到了国内的入网许可(国内行货手机需有入网许可方能上市销售),型号为“M 8t”。而不久后,型号为“M 8w”的联通版本也拿到了入网许可,显示支持T D - LT E/WC D M A /G SM制式,在国际及港澳台漫游时具备支持LT EFD D网络的能力,也正如前文所提到的,FD D在国内是被屏蔽的,暂时无法使用。
同样在上周,索尼移动在国内发布了自己的旗舰产品X peria Z2,这款采用骁龙801处理器,搭配3G B R AM的机型同样有“移动4G”和“联通4G”两种版本,并支持4K视频的拍摄。
“现在不支持4G,你都不好意思说自己是旗舰产品。”一位国内手机品牌负责人表示。
而今年年初,
芯片商联发科发布了自家的4G产品,并宣布会在下半年进入市场,这又将带动非旗舰4G产品,特别是千元4G手机的高速发展。