来源:解放日报
时间:2014-04-02
4K电视,去年初亮相时,一些媒体曾质疑,认为这不过是彩电厂家的噱头,没有什么意义。因为“性能过剩,片源不足,价格过高”这三道门槛难以跨越。
黄银龙
不料,一年后,4K电视已经在苏宁、国美、永乐等家电大卖场里,成了耀眼的明星。
去年曾经认为“4K”电视还无法成为主流产品的中国电子商会副秘书长陆刃波,近日接受记者采访时也感叹,随着4K电视技术、价格、片源、消费认知的日益成熟,今年将呈现井喷之势,预计2014年国内4K超高清电视销量将达400万台。
超越iPhone视网膜屏
4K电视是什么?似乎有些专业,远不及高清、全高清电视那么好理解。它其实就是表示显示屏的清晰度。海信上海公司常务副总经理徐雷解释说,1080P的高清算1K的话,4K则意味着它的显示清晰度是4倍于1080P。
4K电视收看效果到底如何?
在一国产品牌的体验区,厂家并排放了几台电视做对比试验,同样的4K风光片,全高清电视,播放出来,近距离看时,画面有像素点,颗粒感。而看4K电视,每条从眼前游过去的鱼儿都栩栩如生,五彩斑纹看得清清楚楚。 4K电视对细节和色彩的还原功夫,令人惊叹。
以前用iPhone时,对苹果的视网膜屏曾叹为观止,没想到,如今这么大的电视机屏,也能做到如此精细的显示。有数据显示,4K屏的清晰度,比视网膜屏还要高。
小客厅也能看超大屏彩电了
电视越大,收视距离就要越远才好。在全高清时代,根据人眼的生理特性,电视机的标准观看距离为3倍屏幕高度。低于标准距离观看画面会变粗糙。因此,对于不少客厅面积比较小的家庭来说,购买大屏幕彩电,是种奢侈的想法。
但4K时代的到来,让小客厅看超大屏幕彩电成为可能。创维电视营销副总监李佳表示,由于显示清晰度的大幅提高,4K超高清电视的标准观看距离缩短为1.5倍屏幕高度。这意味着小客厅也能看大电视了。正因为如此,一些4K电视的尺寸,也越做越大。在上海家电博览会上,TCL推出了85英寸4K电视,三星、LG分别推出全球首款78、77英寸曲面OLED4K电视。
2K转4K暂缓4K片源之困
4K电视上市以来,一直被4K片源问题困扰。不过片源并不能难倒电视厂商们。创维与优朋普乐联手,推出了好莱坞4K频道。TCL、康佳等厂商都 不约而同推出过渡性技术解决方案,采用新一代图像处理芯片进行微分处理,可以把2K节目信号转4K节目信号,宛如有了一位专业超群的色彩专家,让色彩细节 处理更细腻。
55寸国产品牌跌破万元
今年4K电视的价格,相比去年,有了30%左右的降幅。据创维李佳透露,如今国产品牌的55寸4K电视,基本都在万元以下了。
不过,合资品牌的价格依旧比较高。对此,李佳表示,其实生产工艺和屏的来源都差不多,除了品牌因素外,合资品牌生产规模不及国产品牌,渠道较窄,这也可能是造成合资品牌成本下不来的原因。海信徐雷认为,国产品牌与国内视频网站深度合作,片源优势,还是比较明显的。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。