• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

【壁上观】海信ULED真能叫板OLED吗?

来源:腾讯
时间:2014-04-01

分享至:

    日前海信在上海大张旗鼓地发布了三款XT900系列4K ULED电视新品,海信ULED直指的对象并非普通LED电视,而是被誉为下一代产品的OLED电视。圈里圈外不少网友都糊涂了,圈里的网友想,我们也跟面板厂合作这么久了,怎么没听说有个ULED面板,圈外的网友想,没听过海信电视面板的消息啊,怎么突然就超LG赶三星了?这里就和大家聊一聊海信ULED的话题。

海信希望凭借ULED比肩OLED

ULED对背光进行了优化,努力值得肯定

    ULED是Ultra LED的缩写,从命名来看,仍然是LED的升级,但这只是表面现象,说明不了什么问题。海信从很久之前就开始给ULED造势,网上却鲜有相关技术资料,从之前的一些描述中,我们可以获取这样一些信息,ULED电视应用新型背光技术,在色彩饱和度、对比度、亮度方面均不输OLED,资料显示,二者动态对比度均为百万比一级别,色彩还原性方面,OLED存在过饱和、色偏等失真现象,而ULED颜色鲜艳自然,亮度、功率表现ULED均占优,此外,ULED画面不会出现抖动的情况。

    刘卫东是海信集团的资深科学家,也是ULED项目的技术带头人,在和他聊天的过程中我得知,ULED根本的技术在于对背光技术的优化,我们知道,所谓LED,并非真的是LED,而是LED背光的LCD,OLED才是可以自发光的产品,也才是真正的LED。ULED就是通过额外的电路和算法对“LED背光的LCD”中的背光部分进行了优化,简单来说,优化主要有两个关键点,一个关键点是对背光进行了分区块设置,二是对单区块亮度进行了提升。比如将屏幕分为240个区块,每个区块都能独立控制背光亮度,因此色彩就会比普通LED显得更艳丽,而每个区块的亮度可以达到550尼特,因此对比度可以做到百万比一的级别。

    我还曾试图了解ULED所采用的面板,但刘博士语焉不详,表示使用的还是之前合作过的一些面板,但海信一位工程师告诉我,海信首批ULED电视采用的是三星和友达的面板,但海信的这样技术对面板的限制并不是很严格,除了比较次的面板由于亮度过低无法满足需求,大多数面板可以适用。

    从这部分我们可以得出的一个结论是,ULED并非是划时代的新奇技术,而是对LED背光进行了专门的优化,除了背光分区控制和智能峰值亮度提升,ULED还支持广色域匹配和智能超解像,这样的优化对于显示效果的提升显然有益的,其中也有相当的技术含量,对于海信这样的优化我们应该予以肯定。

ULED本质还是LED,难以叫板OLED

    ULED如果和普通LED相比固然有优势,但足以叫板OLED吗?我认为还没有到这个程度。

    OLED是明显优于LCD的下一代显示技术,OLED具有简单的三明治结构,两层电极之间夹有一层非常薄的有机材料,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,我们现在所说的LED电视其实还是LCD,只不过背光使用的是LED而OLED是自发光的,这才是真正意义上的LED。

    如果和LCD相比,OLED的优势便是无需背光源,可以做得很薄,LG已经将OLED电视的厚度做到了4mm,其他优势还包括可视角度更大、色彩更丰富、节能显著、可弯曲等等,总之,OLED是下一代显示技术,而ULED只是一个优化技术,这两个技术并不在一个层面。

OLED电视直观的感受就是薄

ULED本质上还是LED背光的LCD

    对于OLED质疑多的便是价格,目前65寸OLED电视售价在8-9万元,而55寸OLED电视售价也要5-6万元,这一点上,我认为中国电子商会副秘书长陆刃波的观点值得参考,他表示,任何新技术新产品刚进入市场时,都是价格高的,LED、被淘汰的等离子电视10年前的价格也是天价,产品的成熟和市场的成熟都要接受时间的考验。当前OLED是存在良品率低,价格相对高的问题,市场大了,价格肯定下降,高价是短暂的。

    我们如果换个角度来看,其实ULED也并不像说的那么便宜。海信给出的说法一直是65寸ULED电视售价在1.8万元左右,不足55寸OLED电视的一半。但海信65寸LED背光的4K电视多少钱呢?14599元。据了解内情的人士介绍,ULED做起来确实比较复杂,因为涉及到单独的驱动电路,平均每台电视成本要增加1000元左右,如此算下来,每台ULED电视海信要额外赚2000以上,利润颇丰。当然海信方面也在积极寻求降低ULED电视成本的办法,但短期内恐怕难以成行。

    至于海信抨击OLED无法达到4K的问题,实际上LG Display在2014年CES上就展示了一款55寸4K曲面OLED电视,不仅将OLED电视的分辨率提升到了4K级,还充分展示了OLED可弯曲的特性。

显示优化方案还很多,ULED并非

    除了海信ULED,其他厂商也在从不同角度对显示画质做着优化,比如索尼,索尼2014年4K电视从色彩、细节和对比度三个纬度对画质进行提升,色彩依赖于TRILUMINOS特丽魅彩技术,细节依赖于4K迅锐图像处理引擎Pro (4K X-Reality Pro),对比度则依赖于精锐光控Pro(X-tended Dynamic Range Pro),其中精锐光控Pro具有三倍于普通LED光源的明暗动态范围,不仅明暗对比强烈,暗部细节也更丰富。

    再如三星,三星4K电视还配备了Quadmatic4K图像处理引擎,该引擎在处理不同清晰度的视频源的时候,会经过信号分析、降噪、升级及细节增强四个步骤,其降噪的过程中还能针对马赛克噪点、颗粒噪点、纹式噪点、杂色噪点等不同的噪点采用不同的处理方式,这样无论视频源是4K级别还是低于4K,都能获得较好的呈现。三星4K电视具有超级局域控光技术和黑色精准校对技术,无论是亮场还是暗场都有令人满意的表现,此外由于采用LED超清晰面板,屏幕可视角度也令人满意,即便在接近180度的位置也可以清晰看到屏幕的画面。

    我还要特别提到的一家企业是杜比,杜比有一项画质优化技术叫杜比Vision,杜比Vision是杜比高动态范围也就是常说的HDR成像技术的一部分,它可以提升视频信号保真度,从而让图像的无论从亮度、色彩还是对比度角度看都非常逼真,在2014年CES上,夏普、VIzio、TCL均展示基于杜比Vision技术的电视产品。

    目前还原效果好的蓝光视频亮度也只有100尼特,这也就意味着,亮度6000尼特的汽车引擎盖、亮度14700尼特的小黄花、亮度185尼特的台阶、亮度2100尼特的沥青都要压缩到100尼特以内来显示,而ULED所做的优化,不过是把亮度不高于100尼特的片源拉升到550尼特,虽然看上去可能效果要比没有优化的好,但会一些场景难免出现失真的情况。而杜比Vision要做的就是再造拍摄->后期->母版制作->传输->显示这样一个端到端的生态环境,来保留和重现视频中更亮和更丰富的色彩像素,经过杜比Vision技术对视频产生生态链的再造,支持杜比Vision技术的视频动态范围大大提升,暗0.007尼特,亮高达4000尼特,这样的技术优化显然比ULED更值得期待。

目前蓝光影片亮度仅为100尼特

杜比Vision技术制作的蓝光影片亮度可达4000尼特

总结

    海信在ULED上做了大量的工作,通过对背光等多方面的优化,起到了提升显示效果的作用,对于海信的优化我们应该予以肯定。OLED是公认的下一代显示技术,但短期内优势还无法体现出来,韩国庆熙大学高级显示研究中心主任张真就曾表示,在未来10年里液晶显示器还将是使用广泛的,有机发光二极管关键材料尚未得到充分发展。即便如此,ULED还不足以和OLED比肩,这毕竟是两个层面的技术。

    我认为,在OLED仍不够成熟的现阶段,海信大力推广ULED并没有错,但错在如果不该这么高调,海信在ULED的推广上如果更加谦逊一些,可能这样一项重兵投入的技术更容易让人接受和肯定,再说,张卫东博士也表示海信不排除后续会推出OLED电视的可能,那么现在把OLED踩在脚下又何必呢?

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻