处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

十项IC产品类别将超过IC市场整体成长率

十项IC产品类别将超过IC市场整体成长率
来源:evertiq 时间:2014-03-31

    调研机构IC Insightc预测,以平板微处理器(MPU)、DRAM和手机应用MPU为首的10种产品类别,将超过整体IC市场今年度的7%成长率,其中7个类别更将享有双位数增幅。

    IC Insights指出,2014年呈现积极成长的IC产品类别,预料将从2013年的15项增加到19项。以消费者为主导的移动媒体装置,特别是手机与平板电脑,预料将使平板MPU (35%)和手机应用MPU (19%)领域连续第四年维持榜首或前几名位置。其他支持移动系统的IC类别包括NAND快闪记忆体(12%)及显示驱动器(10%),预料成长率也会超过整体产业今年的平均增幅。2013年表现不稳定的DRAM市场,因DRAM平均售价跃升,而以32%成长率重新崛起为IC市场中大幅成长的领域之一。据预测,DRAM平均售价将在今年再次飙升,推动DRAM市场达到23%成长率,为2014年IC产品中成长第二快的领域。

    2014年IC市场增长预测(按领域)© IC Insights对医疗/保健电子系统的需求,以及使用互联网连接的增长,将有助于工业/其他特殊应用模拟与32位MCU装置在2014年的成长率超过整体IC市场。此外,「智能」车为32位MCU的另一热门市场,它纳入驾驶员资讯系统、油门控制,以及半自动驾驶功能,如自助泊车、先进巡航控制,以及碰撞回避系统。32位MCU预计将在今后几年间占据交通处理能力的25%以上。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。