根据市场研究机构NPD DisplaySearch报告显示,2014年全球HD解析度萤幕的智慧型手机出货量,预估将从2013年的1.3亿支、成长至2.4亿支,FHD解析度萤幕智慧型手机在Samsung推动下、预估亦将从2013年的1.5亿支、倍增来到3亿台以上。另外,2014年可能还将有WQHD(1440x2560)解析度萤幕智慧型手机问市。整体而言,2014年全球搭载解析度HD/FHD萤幕的智慧型手机出货总量将超过5亿支,占全球智慧型手机市场(估12亿支)比重估近45%。
NPD DisplaySearch认为,即便中国低价智慧型手机产品、价格动辄低于150美元,但是产品规格并不会太低阶。例如,2013年低价智慧型手机采用了HVGA(320x480)解析度面板。当然,除了面板价格之外,更重要的是
芯片(Application Processor)支援。
随着更多芯片厂商投入更多资源于低阶(智慧型手机)市场、提供更多降价方案并支援更高阶产品规格,预料2014年低阶智慧型手机的面板规格,将可望从2013年的主流HVGA(320x480)解析度、提升至2014年达WVGA(480x800)与WVGA(480x854),至于中阶市场则将有HD(720x1280)解析度,高阶市场将以FHD(1080x1920)为主流解析度。
于此同时,NPD DisplaySearch年强调,业界也开始思考智慧型手机产品是否需要4K/UHD超高解析度萤幕。然而,尽管芯片制程与功能不断提升将带动智慧型手机供应链持续往更先进制程与技术前进,但智慧型手机是由许多精密的制程与零组件所组成,因此必须同时与外在环境搭配、才能让技术成长更具意义。
例如智慧型手机与其他物件的连结,包括汽车、穿戴式装置等等,以及通讯环境包括LTE普及与64 bit软硬体发展等条件,均为影响智慧型手机未来发展重要关键。这并非仅靠单一零组件(例如超高解析度液晶面板)开发就可以带动市场。
据调查,2013年全球智慧型手机出货量已超过功能型手机、全年出货规模达到9.6亿支、年成长率达38%。预估2014年全球智慧型手机出货量将挑战12亿支、年成长率估仍达24%。过去北美曾经是全球智慧型手机市场,但在联发科与许多关键零组件厂商支持及中国电信设备提升等条件下,自2012年起,中国大陆已经成为全球的智慧型手机市长。2013年中国智慧型手机市场规模达到3亿支,2014年估将续增至4亿支、年成长率估达35%.。
另方面,中国智慧型手机市场系以低价与高规格为诉求,因此促使更多使用者替换功能型手机、改用智慧型手机。若以价格为基准、区分智慧型手机市场为低阶、中阶与高阶等3块市场,其中,价格在200美元以下的低阶智慧型手机市场、2013年市占率约达31%,预估2014年将提升到35%。而中国又是全球低价智慧型手机的市场,估计2013年与2014年中国占了整个低价智慧型手机市场比重达均逾5成。