处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

接近检测传感器在手持式触摸屏系统中应用

接近检测传感器在手持式触摸屏系统中应用
来源:电子工程专辑 时间:2012-07-05
摘要 :本应用笔记讨论了Maxim MAX44000 接近检测传感器 在手持式触摸屏应用中的优势,介绍了设计中的注意事项。包括如何降低系统中的串扰、改善噪声抑制、减轻应用处理器的负荷。

为什么使用接近检测传感器?

触摸屏已普遍用于各种手持式电子设备,不仅仅局限于智能手机。触摸屏在大大改善设备功能性的同时,也带来了诸多新的挑战,包括知道如何以及何时响应触摸屏操作。例如,当手机靠近用户脸颊时,屏幕必须了解如何对其做出反应;否则,触摸屏无意接触到人耳或脸颊时,可能会被错误地解析成用户输入。(拓展阅读: IC代购 )

为了避免这一问题,常见的方法是在手机上集成一个接近检测传感器(同时也增加了设备功能)。当接近检测传感器的读数达到一定的门限要求,而且用户正在通电话时,传感器可以关闭触摸屏。

相对于分立式解决方案,提供数字输出的红外接近检测传感器芯片(例如MAX44000)大大简化了这一功能的实施。

Maxim接近检测传感器的关键优势

Maxim的接近检测传感器具有众多优势。举例来说,红外发射器配置为吸电流,而非源出电流。便于用户合理选择LED的供电电压,优化LED性能和功耗(图1)。


图1. MAX44000典型电路,包括LED

由于MAX44000系列产品提供I2C接口,可以方便地通过这一灵活的总线将传感器集成到多数 嵌入式系统 。此外,器件支持硬件中断。这两项功能可确保传感器无缝集成到大多数手持设备,同时也将传感器信息处理所占用的处理器资源降至少。

不仅如此,Maxim的接近检测传感器还内置了更多功能。例如,MAX44000在6引脚单芯片内集成了环境光检测传感器和接近检测传感器。诸如此类的解决方案避免了在实现全部光传感器功能是使用多个传感器。(拓展阅读: 芯片代购 )

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9130次