• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

奥迪无人驾驶汽车搭载英伟达处理器

来源:EEWORLD
时间:2014-03-27

分享至:

    加利福尼亚州圣何塞———奥迪的无人驾驶汽车亮相在麦克恩利会议中心(the McEnery Convention Center)的舞台上。奥迪的无人驾驶汽车仅开了几英尺的距离,但对于英伟达来说,这几英尺的距离意义重大。此次展示的奥迪无人驾驶汽车,搭载了英伟达的Tegra K1处理器,这标志了英伟达在移动方面的关注点转移到汽车。当然了,这部奥迪汽车不仅仅只搭载了英伟达的处理器,另外还搭载了3个其它的处理器。

在无人驾驶汽车旁边的Reich

    Tegra是英伟达在2008年推出的基于ARM构架通用处理器品牌,能够为便携设备提供高性能、低功耗体验。09年,为了在中国更好的宣传,它起了个中文名字--“图睿”。Tegra K1其实就是Tegra 5,英伟达为了纪念Tegra处理器用上Kepler架构的显示核心特地将其更名为Tegra K1,K代表的就是Kepler架构。VIDIA公司联合创始人兼首席执行官黄仁勋在出席2014年CES展时表示:"192核超级Tegra K1芯片所使用的NVIDIA Kepler架构是NVIDIA公司迄今为止为成功的芯片架构。"Tegra K1芯片所使用的NVIDIA Kepler架构是当今独立显卡市场主流的芯片架构,对此黄仁勋表示Tegra K1芯片能够使得移动设备的图像显示能力上升到同台式电脑图像显示能力一样的水平。另外,刚刚得到新闻,联想s9智能电视搭载Tegra K1跑分破4万。未来Tegra K1芯片将推出32位和64位两个版本,由于采用了 192 核 NVIDIA Kepler GPU,因此两个版本的Tegra K1芯片均可提供绝佳的图形功能和视觉计算功能。 采用 32 位版本处理器的设备预计将于 2014 年上半年上市,而采用 64位版本处理器的设备预计将于2014年下半年上市。为了实现公司业务多元化的目标,英伟达开始致力于游戏机芯片和车载芯片技术的开发工作,并开始与宝马、特斯拉和奥迪等车企建立合作伙伴关系。因此除了智能手机、平板机,Tegra K1还明确了一个新的方向,那就是汽车。并为此准备了一个特别版本“Tegra K1 VCM”(视觉计算模块),提供给汽车OEM厂商和一级供应商。英伟达表示, Tegra K1 VCM可为车辆提供一个完整的计算机系统,能够运行包括QNX、Android、Linux、Windows在内的各种操作系统,而且是完全可编程的,可通过无线软件更新进行增强,随时加入新功能。目前世界上采用NVIDIA Tegra处理器的汽车已经有450万辆以上,涵盖20多个品牌、100多款车型,其中包括奥迪、宝马、特斯拉、大众等厂商的车型,奥迪就已经用了三代Tegra。

    奥迪的这部车的工程师也出席了英伟达的GPU技术会议,谈到了几个问题。之后,英伟达的CEO讲解了为何他的新的移动焦点是汽车,而不是手机。目前,Tegra充当感测器集线集(sensor hub),融合各种传感器的输入,包括4个摄像机,前后雷达,一个激光扫描仪和几个超声传感器。不久,英伟达芯片将建造一个虚拟环境,用来为这个车导航设计路径,那将是一个big job。

    该车的前期电子设计开发带头人Andreas Reich谈到,他希望这款车可以在2020年之前上市。到那时,这个车应该是4个处理器控制。此时展示的这个模型用了Tegra K1和还未命名的基于ARM的处理器。终的系统还会有个子系统,子系统将使用一个FPGA和一个处理器(现在还不确定要用什么处理器)。

    Reich谈到这个演示系统使用了一个相对紧凑的计算机子系统,大概一个大教科书(textbook)那样大,正好可以封装到一个挡泥板里。总之,无人驾驶汽车的设计挑战之一,就是将电子设备封装到尺寸和提供能源有限的汽车里。

    Reich说,对于他来说,的挑战是要开发一个安全的汽车。当然,获得政府的批准,让用户在路上体验也确实是另一个挑战。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻