中国,北京
–
Analog Devices, Inc.
(NASDAQ: ADI),数据转换器市场份额者*和47年来的数据转换及信号处理技术创新者,近推出一款性能的16位、1.25 GSPS发射DAC
AD9128
,该器件内置复数数字调制功能,并采用JESD204A兼容型串行输入。AD9128的高速串行接口大大简化并改善了典型系统实施方案中DAC与FPGA之间的数据连接。
高性能FPGA在以数据为中心的无线和有线通信、雷达、航空电子和医疗成像应用中日益广泛地用作处理器。FPGA广受青睐源于其先天优势:系统开发更简单、上市时间更短、处理速度更快以及具备即时可编程能力。不过对于更高分辨率、1 GSPS以上的数据转换器应用,由于接口比特率限制、互联布局复杂性和并行接口电路板空间要求,针对FPGA的数据输入和输出一直是设计瓶颈。JESD204专为克服这些限制而开发,它定义了稳定可靠的高速串行接口,该接口可扩展且支持多个Gbps范围内的数据速率。ADI致力于在超高速数据转换器技术中采用此标准,另外FPGA制造商也在积极地将此协议集成到高性能平台中。(拓展阅读:
IC代购
)
JESD204A兼容型AD9128提供高采样速率和高动态范围,可产生达奈奎斯特频率的多载波,内置片内32位NCO(数控振荡器)等特性,从而允许灵活地放置IF(中间频率),进行复数数字调制、增益和失调补偿。4线式串行端口接口可对许多器件的内部参数和功能进行编程和回读。AD9128支持GSM、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000、WiMAX和LTE无线通信标准。
AD9128 DAC支持标准化FMC评估板,可直接与Xilinx FPGA开发平台连接。
更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006了解产品等信息。
AD9128用于发射信号链IF合成的双通道16位DAC
-
1.25 GSPS能力支持可达500 MHz的IF带宽
-
的动态范围:
-
80 dBc(f
DAC
= 200 MSPS,f
OUT
= 50 MHz)
-
72 dBc(f
DAC
= 800 MSPS,f
OUT
= 70 MHz)
-
单载波W-CDMA ACLR:82 dBc(122.88 MHz中频)
-
新颖的2×/4×/8×插值器/复数调制器允许将载波放在DAC带宽中的任意位置
-
可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA,R
L
= 25 Ω至50 Ω
-
4通道高速JESD204A串行链路(每个通道可达3.125 Gbps)
报价、供货与配套产品
产品
|
样片供货
|
量产
|
分辨率
(位)
|
通道数
|
采样速率
(GSPS)
|
千片订量报价
|
封装
|
AD9128
|
现在
|
7月
|
16
|
2
|
1.25
|
34.50美元/片
|
56引脚
LFCSP
|
AD9128高速DAC模拟输出经优化可与模拟正交调制器无缝接口,例如ADI公司的
ADL537x
F-MOD系列、
ADCLK914
时钟/数据缓冲器,该器件可在110 fs的时钟输入抖动性能下驱动AD9128 DAC。其他配套器件包括ADRF6702正交调制器和
ADRF6602
接收混频器。(拓展阅读:
Digikey代购
)
关于ADI公司
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。
*
Analog Devices, Inc.
引领全球数据转换器市场,根据市场研究公司
Databeans
, Inc.提供的市场研究报告“2010年数据转换器”,ADI公司占据全球数据转换器市场份额的46%,超过排名其后的8个竞争对手的市场份额之和。