• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Avago推出10MBd数字CMOS光电耦合器ACNW261L

来源:与非网
时间:2012-07-04

分享至:


【2012年7月4日】通信和工业应用模拟接口零部件主要供应商Avago Technologies (Nasdaq: AVGO)宣布推出ACNW261L超低功耗10MBd数字CMOS光电耦合器,相较于市场上其他10MBd光电耦合器,ACNW261L功耗更低,并特别面向高电压绝缘需求设计。


在可再生能源发电系统、工业、医疗设备和恶劣环境下使用的电气设备应用中,可能会有以更低功耗和高绝缘电压支持系统内部10MBd速度通信的需求。ACNW261L是目前市场上功耗低的10MBd光电耦合器,强化绝缘工作电压达到1414VPEAK,在-40oC到105oC的工作温度范围内电流消耗低于1.5mA,并支持3.3V和5V电源,LED输入电流在设计上更低达4mA。


ACNW261L输入到输出绝缘电压为5000VRMS,具备强化绝缘能力,这款新光电耦合器符合IEC 60747-5-5 1414VPEAK工作电压要求,内部电气间隙为1mm,外部爬电距离为10mm,外部电气间隙为9.6mm。通过加入内部法拉第屏蔽(Faraday shield),ACNW261L在1000V共模电压下,拥有低20kV/μs,以及典型35kV/μs的卓越共模瞬变抑制能力。


除了可在-40oC到105oC工作温度范围内保证卓越的电气特性和市场的性能外,ACNW261L还提供更广泛的应用多样性、系统可靠性和更好的性能。为了提高总线接口的应用广泛性,在设计上加入致能控制引脚,可将CMOS输出级电路变成高阻抗状态。电压摆率可控输出更可确保工作温度和条件下稳定的上升和下降时间,为平行接口应用中一项特别重要的功能。ACNW261L可以3.3V或5V电源工作。
Avago同时也推出了内部电气间隙为0.5mm的单通道光电耦合器ACPL-C61L,采用延展型SO-8封装(SSO-8),提供1230VPEAK的强化绝缘工作电压以及8mm的外部爬电距离和电气间隙,这款光电耦合器进一步扩展了Avago超低功耗10MBd数字CMOS光电耦合器系列的应用范围。(拓展阅读: IC芯片 )


这些新10MBd光电耦合器的应用包括CANBus、RS-232、RS-485、I2C、数字现场总线(FieldBus)以及模数和数模转换器接口,由于符合医疗设备标准IEC 60601-1 rev. 3要求, 医疗设备供应商也可以使用1mm内部电气间隙的新ACNW261L数字光电耦合器。

产品供货情形
ACNW261L单通道光电耦合器以400-mil宽体8引脚DIP-8封装供货,以1000片为采购单位时,ACNM26L参考单价为$2.025美元,ACPL-C61L则为$1.418美元。


关于Avago Technologies(安华高科技)
Avago Technologies是无线、有线以及工业应用模拟接口器件供应商。公司运用III-V族化合物和硅半导体设计和处理的核心竞争优势,向近4万名客户提供丰富的模拟、混合信号以及光电器件和子系统产品。以卓越的客户服务支持为后盾,公司面向无线通信、有线基础设施、工业以及汽车电子等多样化终端市场提供产品。Avago承袭惠普(Hewlett-Packard)公司至今50年的技术创新传统,员工遍布全球。

标签 LED Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻