• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LG称webOS是否主宰智能电视将取决于消费者

来源: 新浪
时间:2014-03-26

分享至:

    从智能电视出现之日起,其核心“智能操作系统”就成为业界讨论的热点,智能手机中两大操作系统Android和iOS被直接移植到电视端成为简单的做法。但是由于苹果(539.19, 6.32, 1.19%)公司智能电视频频跳票,所以iOS系统的智能电视遥遥无期,导致了目前智能电视操作系统Android一家独大的局面。然而众多终端电视制造企业发现Android操作系统本身具有一定问题,因此都开始投入力量研发独有的智能电视操作系统。其中以两大韩国家电企业动作快。

  2013年2月,LG电子宣布收购惠普(31.63, -0.32, -1.00%)WebOS业务部门。通过此次收购,LG获得了WebOS的所有源代码以及相关文件、工程团队和附属网站,此后LG将 webOS 系统用于智能电视。在2014年1月份举办的CES2014上LG首次展出了采用webOS系统的智能电视。而在刚刚举办的2014LG新品发布会上这款采用了webOS 系统的4K OLED电视也与中国消费者见面。LG电子中国区黑电总裁李相龙接受新浪科技专访时表示,2014年LG将采用webOS和Android系统双向并行的方式,未来这两种系统谁将成为LG智能电视的取决于这一年时间中消费者的实际选择。

  李相龙表示,虽然今天LG推出了多款采用webOS系统的智能电视,其中既包括了OLED电视也包括了4K超高清液晶电视,但这并不说明LG未来将全面生产webOS系统的智能电视产品。webOS系统是一种非常适合大屏智能电视的操作系统,“卡片式”界面让操作更加简单准确,使用者通过屏幕下方的快速启动栏就能够选择各种项目,而且能够在不返回主界面的情况下直接切换到其他应用界面上,配合动感应遥控器能够方便准确的选择各种应用。

  但是webOS系统也面临着一些问题,主要的就是APP的数量问题,目前APP都在移植、改造中,因此想要时间在webOS系统中获取更过APP是比较困难的,但LG也在加快开发速度。而已经使用多年的Android操作系统在APP应用数量方面就有了更多的优势,这也是为什么LG现在坚持双系统并行的策略。

  4K超高清分辨率、WRGB四色技术、OLED显示技术都是未来LG在硬件方面确定的主要趋势性指标,而webOS则需要经过市场的检验,2014年LG将同时推出采用两种系统的智能电视产品,同时将开展消费者调查以及跟流通跟踪,获取消费者对于两种电视的意见和建议,从而为未来智能电视操作系统选择哪条路提供依据。

  对于同为2014年家电热点的智能家居,李相龙表示LG电子是综合性家电公司,有很全的产品线,所有家电产品之间通过互联网来沟通,这是LG电子的优势之一。这在今年的CES上LG电子的smart home展区也得到了充分的展示,电视、手机、冰箱、空调、洗衣机、生活电器间全部可以通过网络施行互联互通,这是LG电子全产品线的优势。

  同时他也认为,想要发展智能家居需要全球家电协会组织、标准组织将各种标准统一起来,只有把像NFC(近场通讯协议)、红外、HDMI等建立起统一的标准,这样才有利于全球各个品牌间智能家电产品的互联互通,这样才能建立起更广泛的“smart home”体系,而这种体系不是LG或者某一个家电生产企业可以独立完成的。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻