工程师能够以更快的速度、更高的灵活性以及更低的成本测试的无线标准。
2014年3月 —— 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布了具有200 MHz RF带宽的NI PXIe-5646R矢量信号收发仪,为IEEE 802.11ac、160 MHz WLAN和LTE Advanced等的无线标准提供了理想的测试仪器。工程师可借助矢量信号收发仪的开放式软件设计来开发用于频谱分析及许多其它应用的通道仿真系统、快速原型、自定义实时信号处理。
NI矢量信号收发仪结合了矢量信号分析仪、矢量信号发生器以及用于实时信号处理和控制的用户可编程FPGA。借助FPGA的速度、确定性处理以及固有并联架构,一些用户已经体验到10-100倍的测试速度提升,典型例子包括功率放大器测试中的功率伺服。矢量信号收发仪建立在NI LabVIEW RIO架构上,结合了灵活的编程和的射频硬件,对移动技术测试产生了革命性影响。NI PXIe-5646R以250 MS/s的采样速率提供了200 MHz的复杂带宽,该数据速率是标准LTE无线帧的8倍。这使得矢量信号收发仪成为设计和测试技术(如数字预失真和包络跟踪)的理想选择。
NI PXIe-5646R采用的是LabVIEW系统设计软件,为简化现代设计和应对测试挑战提供了理想的平台。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。