处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

世健展出创新解决方案及产品

世健展出创新解决方案及产品
来源:EEWORLD 时间:2014-03-25

3月18日,一年一度的电子行业盛会“慕尼黑上海电子展”在上海新国际博览中心盛大开幕。今年世健以“与您携手,共享未来”为口号,围绕“智能、节能、高效、创新”的主题展出一系列高性价比的产品和方案,引起不少与会工程师和专业观众的热烈反响。

智能和节能是近几年电子行业的两大热门词汇,如何将二者相结合推出创新型的产品,是世健一直以来努力不懈的课题。通过与全球蓝牙技术龙头之一的CSR深度合作,世健展台上的蓝牙低功耗解决方案令人耳目一新。首先看看这款可以变色的LED灯,它采用CSR技术的单模蓝牙低功耗平台CSR1010和首尔半导体LED灯珠,通过智能遥控开关LED灯来节省能耗,子群让不同区域的操控更加简便。用户可以通过调节灯光的亮度与颜色,变换浪漫、自主及热情模式,实现了更丰富多样的使用体验。这款蓝牙低功耗LED支持ios 7和Android 4.3等的智能手机系统应用,同时可进行后续多种功能的开发,是绿色智能家居的理想选择。

世健提供的BLE010V2和BLE011是另两款采用CSR蓝牙4.0低功耗技术的模组。它们分别基于CSR1010和CSR1011平台,打破了产品能耗和尺寸的限制,实现了各类应用原本因受限于能耗而无法达到的低功耗连接和基本数据传输。这两个模组可应用于无线遥控,可穿戴设备、智能家居、车载无线传感及控制器和键盘及鼠标等领域,支持苹果、安卓和windows的操作系统,客户只需添加外围设计即可让产品上市,大大节省了时间和成本。

车载娱乐信息系统也是这几年炙手可热的应用之一,世健紧贴市场发展动向推出的两款安卓车机方案,得到了很高的询问度。A6和Prima II是CSR的多功能单芯片处理器,采用高性能内核、3D加速器、高速数据总线和内置GPS基带算法,适用于汽车电子。基于A6和Prima II的安卓车机方案,除具有通讯、WiFi、蓝牙、视音频播放、导航和地图等多种功能外,还支持miracast和Mirror Link,电容或电阻触摸屏,启动时间低于10秒,并支持的安卓操作系统和北斗卫星导航,是两款高性价比的车机方案。

世健一直致力于工业自动化及汽车电子的相关应用,这次在展会上推出的EPSH-PTM单芯片压力变送器模块便是众多参考设计中独具特色的方案之一。该模块采用ADI的传感器信号调理芯片ADA4557及EPCOS的高精度扩散硅压力传感器芯片AKR10,内置可编程放大器和温度传感器,支持自诊断、错误保护和系统完整性检测,以防止错误信息的输出,对外采用Z-wire的单线通信接口,简化了系统设计,并可将接口切换为模拟输出,为客户的实际应用提供了便捷。

世健另一款以ADI的ADuC7061为主MCU的智能压力变送器参考设计亦受到不少工程师的青睐。MCU内部PGA配合外部的仪表放大器和压阻传感器差分电压信号输入,将电压模拟信号转为数字量,通过内部的线性化算法转为相应的4-20mA输出,实现了对压力的准确测量。这是一个高性能且极易于二次开发的参考设计,可以在短的周期内开发出所需要的低温漂、高精度产品。

电子展中,国际知名的运动控制芯片供应商TRINAMIC在世健展位上首次公开发布其的MOSFET产品线,掀起了另一个小高潮。这个系列与TRINAMIC热门的预驱动芯片互补,适用于更大尺寸和更高扭矩的电机。MOSFETs经过精心设计,实现了小的功耗与热消耗,支持更高的电压/电流组合,同时简化了PCB设计,让预驱动芯片的运作如虎添翼,为客户提供了高成本效益的选择。

除此之外,世健还展出了Micronas的线性霍尔传感器和使用mySENS®技术的气体传感器系列,以及首尔半导体的Acrich 2、MJT和Top View系列LED照明产品。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次