“蜘蛛侠”空降至10楼行窃,顺走钥匙盗走奔驰,这是2月12日发生温州瓯海区梧田街道的一起盗窃案,短短的两句话,道出了多少安防漏洞的缺憾。室内被盗是家庭安防的缺失,奔驰被盗当然是车载安防系统的漏洞。盗窃案的发生呼吁市民加强安防理念,呼吁安企革新技术创新产品。
面对盗窃 您对家庭安防知多少? 伴随科技的飞速发展,关于家庭防盗有了新的创新和突破,那就是家庭安防的出现。家庭安防通过远程控制系统,即通过互联网对家里的监控点进行远程监控。家庭安防是智能家居与安防监控技术合二为一的成功应用。
所谓的智能家居远程控制系统,主要由公网服务平台、通信网络、家庭网关和用户终端四部分组成。智能家居本地控制系统通过家庭网关注册到公网服务器,公网服务器为用户终端与智能家居系统之间提供一个安全可靠的数据传输渠道。远程控制系统的实现,需要智能家居控制器做交接点,,它可提供大小网之间的互通,可实现多种设备的接入,可适应总线、RF无线射频、Zigbee、蓝牙、WiFi、3G无线的需要。
当用户出门在外时,可通过手机、平板电脑来远程控制家居各个智能系统,而设防、撤防方便快捷,为我们提供了更贴心、放心、安心的服务。
当前已经有了手机视频监控报警系统,它是安防进入民用化领域的一套智能系统,该系统集成了手机监控与手机防盗报警两大系统,当有非法人员闯入禁区防区时,系统主机会时间给指定用户拨打电话及发送短信或email!用户收到电话短信时可以时间用手机或者电脑查看监控区域的画面。消除了传统监控系统马后炮及传统报警系统误报出警的顾虑!该系统集成了无限门磁、无限烟感等无线报警配件信息,有效的提高了监控系统民用化的特性。
拒绝被盗 透析家庭安防基本原理 家庭安防系统利用主机,通过无线或有线连接各类探测器,实现防盗报警功能。主机连接固定电话线,如有警情,按照客户设定的手机或则电话号码拨号报警。
产品用途
当有以下情形之一,主机(若此时处于布防状态)就会现场警号报警,同时自动拨打预设电话报警:
20cm直径以上的物体同时遮断两条相临红外线射束40ms;
断开接收端或发射端电源(人为剪断
电源线);
产品特点
1、隐蔽的防卫方式:使入侵者在不知不觉中触警。
2、完备的防卫能力:入侵者无法以快速跳跃、低姿匍伏或其他动作通过隐形防盗网防卫射束网的防范。
3、良好的抗干扰特性:当昆虫或小动物等通过防盗网时,由于不能完全遮断防卫射束,所以不会产生误报警。
4、严密的防破坏能力:当隐形防盗网接收端电源线或信号线被剪断时,报警信号输出电路将自动输出无线报警信号。
一款智能家居安防监控防盗系统:该系统系网络但无需电脑即可独立完成!本地存储器24小时录像,异地可通过上网手机或电脑可观看及操作家中所有监控画面。系统自带无线报警模块,可匹配无线门磁、探头、烟感器等无线报警触发设备,当有人闯入监控防区,系统会自动打电话、发短信、邮件给指定的4位手机用户,同时本地会产生声光警笛。远程用户收到警情电话、信息后可以通过上网手机或电脑查看监控画面情况,并通过手机控制摄像机旋转角度及焦距、报警系统布防撤防,同时启动手机录像功能并处理警情。
远离盗窃 祥读家庭安防构建过程 步骤1:确定视频传输通道
由于要通过网络的传输才能在远程查看视频监控的图像,因此监控系统必须能够和互联网可靠连接。为了使用户能够正常的访问家里的监控系统,首先要面对一个困难——如何从远程设备通过无线网络来读取视频监控系统的数据。通常来讲,有两种方法可以用于监控服务器的联网。一种是直接由监控服务器电脑拨号上网,这种联网方式比较简单,只要监控服务器成功运行,然后拨号上网,再运行动态域名解析软件和视频监控软件即可。另一种方法主要针对使用路由器上网的电脑进行端口映射,要想从外网访问,就必须给内网分配一个外网IP地址。因此必须申请动态域名解析服务。
步骤2:监控设备的选择
对网络参数设置完成后,然后要搭建安防监控系统。监控系统家里的普通电脑,配有摄像头并且可以上网。由于摄像装置需要24小时不间断监控,因此对电脑的质量要求很高,从节约能源的角度来看也要功耗低。
步骤3:建立外部监控通道
用户要在远程通过无线网络查看视频监控系统内的数据,也就是监控的画面,需要做的是要把拍摄的视频和音频通过网络向外传输。
家庭安防设计重点
经济性:使普通用户可以接受;
可靠性:系统稳定可靠;
准确性:在发现问题时能够快速准确的进行报警处理;