来源:数字音视工程网
时间:2014-03-20
无线监控系统是在原有的有线监控系统的基础上以无线方式进行数据传输,这样既省去了有线网络的布线成本,又增强了监控的灵活性和可扩充性。
无线监控系统是在原有的有线监控系统的基础上以无线方式进行数据传输,这样既省去了有线网络的布线成本,又增强了监控的灵活性和可扩充性。在国内移动增值业务多元化发展的大背景下,无线监控本身也朝着移动化、智能化方向发展。
近年来,无线技术的快速发展,推动了无线传输技术应用日益为各行各业所接受。无线安防监控作为一个特殊使用方式也逐渐被广大用户看好。随着3G、4G无线技术商用化进程的推进,无线网络在视频监控中的应用迅猛发展,尤其是涉及平安城市、森林防火、隧道、公园景区、港口码头等场所的监控部署,无线应用所占的比重越来越多大。
无线监控:能有线之不能
具体来说,无线视频监控的前端产品可分为无线摄像机、无线视频服务器等,通过这些设备,可以提供固定无线监控以及无线单兵、无线车载等各种移动监控应用。
无线摄像机和无线视频服务器可用于固定点的无线监控,通过在无线摄像机和无线视频服务器内加装无线通讯模块,以实现视频数据无线传输。无线摄像机和无线视频服务器目前主要应用于环保、油田、气象、水利、国土、矿山、高速公路、电力、安保等行业,设备大多部署在人员难以到达或线缆布设有难度的区域。
无线视频服务器也可使用在车载运动环境中,它不但能将实时视频传输至指挥中心,还可以将车辆卫星定位信息(GPS信息)、行驶记录信息等回传。无线车载广泛应用于公交、长途客运、物流、轮船、火车等行业。
无线单兵应用主要由微型摄像机和编码主机两部分构成,其特点是体积小、重量轻、功耗低、携带方便,无需像传统视频监控一样架设大量摄像头和传输线路就能将监控的触角延伸到城市的各个角落。如与无线车载系统相结合,将大大扩展移动监控的范围,灵活机动地响应各类突发事件。
三大难题考验无线监控
虽然无线监控和传统的有线监控方案相比具有综合成本低、安装周期短、维护方便、组网灵活、可扩展性好、改造方便、维护费用低等众多优点,然而,无线监控容易于受到干扰、数据安全存在隐患、带宽不足等缺点,都有可能制约无线技术在视频监控系统中的应用。
首先是传输信号干扰问题。因为无线技术是以微波为载体,视频数据通过附于无线微波上进行传输,对于空中是否存在杂乱波的干扰是无法前期预知的,往往在实际应用中,信号干扰是非常常见的情况。
为克服无线信号干扰,不仅需要从无线技术抗干扰性方面努力,还可从多方面一起努力,如提升视频编码算法能力、采用高效视频压缩比、提高视频传输重新纠错能力、对传输的错误数据提供重新恢复算法等。
其次是网络带宽问题。显然,无线网络带宽远不如有线网络,在有线网络系统中,视频监控系统可用带宽很轻易达到100Mb/s左右,而在无线网络系统中,通常的带宽不会高于10Mb/s。
针对于视频监控系统的特点,主要是上传视频数据大,而下行控制数据流比较小,所在无线视频监控系统主要计算上行带宽大小,这决定了摄像机的接入数量。另外,环境因素通常也会影响带宽,而有线网络受环境影响则比无线网络要小的多。只有当无线网络信号强的时候,才能实现其标准带宽。假如有任何障碍物或者天线稍有移动,无线网络信号可能就会发生重大衰减。
再有就是安全问题。无线传输开放的传波方式,决定了无线网络传输的数据很有可能遭到截取,这会给敏感视频数据带来巨大风险。若有人恶意采取非法的方式截取无线信号,将能很轻易地破译出无线传输的内容。
因此,安防无线视频监控系统应用,除保障监控设备长时间无故障运行的能力外,视频数据在无线传输链路上的安全性也是不可忽视的重要环节,无线视频传输必须具备防窃取功能,提升视频数据防篡改及信息加密能力,以确保数据的有效性和安全性。
4G助力无线监控
目前无线安防监控主要依据国内3G运营商来进行传输,3G网络在实现高清监控时具有其本身的局限性,但4G网络却能很好地解决相关问题。从4G试点测试数据看,4G的速率是3G的10倍,下载速度可达100M,上传速度为20M,而一般的720P的高清监控所需的带宽基本为每路2M-4M之间,这能很好地满足高清监控对无线带宽的需求。
通过4G网络,用户不但可以实时察看监控录像,还可以任意选择调取过去某时间段的录像进行历史回放查看,并可根据需要接入多种报警装置,便于及时查看现场或处理突发事件;还能在电脑终端上远程布防、设防,调控摄像机角度进行观看,并能实现单/多画面任意切换。在互联网监控平台上,也可以通过手机等移动终端形成一个小型的监控指挥中心。
4G时代的到来,无线网络也将随之升级,以前基于2代或3代网络传输的设备将逐渐失去市场,老旧安防产品的升级转型势在必行,并追随通信技术的发展进行升级改造,以满足的市场需求。此外,随着4G的普及,无线视频监控的应用将进一步拓展,无论是在行业市场还是民用及家庭安防市场,发展前景都值得乐观。