处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

晶心科技推出低耗电16/32位混合指令集架构AndeStar+V3

晶心科技推出低耗电16/32位混合指令集架构AndeStar+V3
来源:我爱方案网 时间:2012-07-03
中心议题:
* 第七届“晶心嵌入技术论坛”在深圳开幕
* 晶心科技推出新一代16/32位混合指令集架构AndeStar V3
* AndeStar V3可产生更小的执行代码,加速执行效率

近日,第七届“晶心嵌入技术论坛”在深圳开幕。晶心科技正式推出新一代智能型低耗电向下兼容的16/32位混合指令集架构AndeStar V3。AndeStar V3可产生更小的执行代码,加速执行效率,且客户可使用容量较小的内存,以降低IC成本。

对于MCU常用的基准检验程序(benchmarks)的执行代码,V3平均比前一代V2小20%。另外,由于导入全面C语言嵌入式软件开发(All-C Embedded Programming) 的设计环境,提升了中断处理机制的效能提升,及增强除错的功能,可以大幅缩短客户在产品开发与上市所需的时间。

晶心AndeStar V3应用范围广泛,可以将产品应用于网络通讯、计算机周边装置控制、工业控制、车用控制、医疗器材的控制、机械控制、触控面板、数字电视控制、数字家庭、娱乐影音的播放、电子书包、数字广告牌,与应用在蓝芽、WiFi和各种通讯协议上。AndeStar V3的功能将可提高上述产品在市场上的竞争力。

晶心科技架构设计部经理张传华博士表示,由于AndeStar V3向下兼容,基于V3架构的处理器可执行V2的代码。所以现有V2的客户,可以升级到V3架构的处理器,而不用立即更改或重新编译程序。但重新编译可完全利用到V3架构的好处。例如, AndeStar V3有特殊的指令可将多份重复的指令变少。常用的连续指令,可用较少的指令来替代。另外,针对多数函数体中相同的工作,设计出精简的处理指令。这些机制都可有效的简化程序代码降低执行代码的大小。在使用上,客户只需透过高级语言编译程序,不需学习指令集架构,即可快速导入晶心各个AndeStar V3 CPU系列。(拓展阅读: IC代购 )

张传华博士表示,在硬件的架构加上编译程序系统的支持,AndeStar V3提供全面C语言嵌入式软件开发的设计环境,软件工程师可以完全使用高阶C语言来开发程序,不需使用任何汇编语言。而采用基于优先级的中断处理机制,以硬件直接分辨出较重要的程序,由CPU先行处理,加速重要中断程序的处理速度,提升效率。此外,AndeStar V3也增强除错机制的功能,可以使客户于时间实时发现不易显现的问题点。这些功能都可以大幅增加开发的效率,减少改版及维护的时间与人力,加速产品上市的时程。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次