处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

谷歌发布Android Wear:针对可穿戴设备设计

谷歌发布Android Wear:针对可穿戴设备设计
来源:新浪科技 时间:2014-03-19

  新浪科技讯 北京时间3月19日早间消息,谷歌(1211.26, 19.16, 1.61%)周二在官方博客中公布了一个修改版Android系统Android Wear的细节。这一系统将基于Google Now语音识别技术,针对可穿戴计算设备设计,初将被用在智能手表中。

  谷歌同时表示,LG、华硕、HTC、摩托罗拉移动(16.81, 0.39, 2.38%)和三星将是Android Wear的硬件合作伙伴,而博通(30.82, 0.35, 1.16%)、Imagination、英特尔(24.82, 0.12, 0.49%)、联发科和高通(77.45, 0.43, 0.56%)将是芯片合作伙伴。Fossil Group将于今年晚些时候推出采用Android Wear的智能手表。

  美国科技网站CNET此前已报道称,谷歌将于3月份公布智能手表操作系统的细节。报道同时称,LG和谷歌将在谷歌I/O开发者大会上发布智能手表,而LG将是推出谷歌智能手表的首家合作伙伴。

  谷歌的进入将给可穿戴计算设备市场带来秩序。三星和索尼(17.15, -0.07, -0.41%)已推出自主的Android智能手表(不过三星近期转向了自主开发的Tizen系统),而谷歌希望为更一致的体验打下基础。

  与谷歌眼镜类似,Android Wear将基于Google Now和语音命令。通过“OK Google”的语音指令,用户可以提问或发送文字消息。谷歌表示,Android Wear的设计是为了提供相关性更好的信息,以及来自社交媒体应用的通知、消息应用的提示,以及购物、新闻和拍照应用的通知等。

  这一修改版Android系统将专注于健康和运动追踪功能。FitBit Force和耐克(79.64, 0.66, 0.84%)FuelBand等产品推动了这类功能的发展。谷歌还希望,Android Wear将成为联系用户与其他设备,包括电视机和计算机的纽带。

  业内人士希望,谷歌的进入将有助于提升智能手表的设计美学。尽管可穿戴计算设备目前非常热门,但相关产品的销售情况并不火爆。三星代Galaxy Gear和索尼SmartWatch仍是小众产品,这两款产品的尺寸过大,并不时尚。对可穿戴计算设备的其他不满还包括电池续航时间过短,以及缺少某些实用功能等。

  目前已有多家创业公司专注于满足这种对时尚类技术的需求。例如,Pebble已成为美国国际消费电子展(CES)等大型展会上的头条产品。

  谷歌已在Android网站上开辟一个板块,专门讨论可穿戴计算设备。开发者可以下载开发者预览版,通过Android Wear为智能手表创建应用通知。谷歌表示,未来将提供更多开发者资源以及API(应用程序接口)。(李丽)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次