处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

照相镜头技术提升 成智能手机主战场

照相镜头技术提升 成智能手机主战场
来源:Digitimes 时间:2014-03-18
   智慧型手机的功能发展已达到瓶颈,强化任何现有的功能似乎都只是锦上添花。随着相机功能性的变化提升,手机的战区似乎已转移至更高阶的相机技术。近期推出的几款智慧型手机,就着墨于相机的功能性上。随着相机技术的提升,照相手机逐渐有取代普通数位相机之势。

科技评论网站TechRadar近发表专文,比较宏达电(HTC)、乐金电子(LG Electronics)、苹果iPhone和诺基亚(Nokia)几款旗舰型手机的相机功能,探讨这些令普通数位相机逐渐遭到遗忘的智慧型手机照相技术。

大部分厂牌的旗舰手机都着重于提升相机的画素,但宏达电的旗舰机HTC One却采取大胆的策略,不强调画素的多寡,而是画素的尺寸。HTC One的相机只有400万画素感光元件,但是采取UltraPixel,增大单一画素的受光面积,提升光线使用率,因此在低光环境中拍摄能比其他手机的反应更为灵敏。

HTC One的大面积画素所能撷取的光线,是1,300万画素相机的3倍,影像也就更细致。

此外,HTC One采用f/2.0光圈,也比其他相机来得更大,因此相机镜头开启范围更宽、能捕捉更多光线,并使用陀螺仪,提供光学防手震功能。

HTC One的相机的缺点就是,影像解析度较低。所以,虽然相片在手机上看起来很清楚,但放大后效果却没那么好。

在相机画素方面,LG G2则是反其道而行,画素为1,300万。但它的1/3.06吋感光元件只比HTC One的1/3吋感光元件小了一点点而已。

LG G2的相机光圈较HTC One来得小,因此能捕捉的光线也较少。但是另一方面,LG G2拍摄的相片可以比HTC One放大许多,而不会有明显的失真。这也表示,相机的数位变焦功能更可行。

大部分智慧型手机的相机没有光学变焦功能,因为镜头必须伸出。因此,LG G2以画素进行数位变焦,画面放得愈大,画素愈低。

LG G2与HTC One的共同点在于,两者都有光学防手震功能。尽管防手震在照相手机的重要性日趋升高,但许多高阶手机仍不具有这项功能。

LG G2也具有点自动对焦功能,可以一次自动对焦多达九个移动中的物体,并自动挑出脸部或其他想对焦的物体。在忙乱的团体画面中,可以轻易捕捉所有的焦点。

至于iPhone 5S的摄影技术,则是介于LG G2与HTC One之间。iPhone 5S采用800万画素镜头、1/3吋感应元件和f/2.2光圈。

iPhone 5S的画素尺寸为1.5微米,也介于LG G2的1.12微米和HTC One的2微米之间。所以,iPhone 5S可捕捉的光线介于两者之间。

但iPhone 5S的功能并不只是介于HTC One和LG G2之间。iPhone 5S具有一白一黄的双LED灯,可根据环境自动调色,具有上千种可能的闪光组合,以捕捉自然、真实的色彩。

Nokia Lumia 1020则是不同于上述其他手机,高达4,100万画素的PureView技术相机,搭配6枚蔡司光学技术镜片,使日夜拍摄影像更加清晰。由于Lumia 1020高达4,100万画素,变焦能力亦远高于其他手机,拍摄时有效画素则为3,800万画素。

光圈大小则是f/2.2,略低于HTC One。但诺基亚(Nokia)认为,超采样的Pureview技术结合强力背照式感光元件,可弥补光圈较小的缺点。

这些相机各有巧妙之处,智慧型手机的相机持续发展,这些新颖和体贴的功能,将成为手机制造商的主要战区,而不再只是画素多寡。不可否认的,消费者愈来愈常使用照相手机,随着手机的相机功能性持续升高,普通数位相机的必要性也骤减。  

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。