处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Avago推出高密120Gbps并行光纤解决方案

Avago推出高密120Gbps并行光纤解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-07-02


方案特点:
*  业内的光连接端口密度
*  每单位成本的带宽和低的功耗
适用范围:
*  数据中心、服务器场、网络交换器、电信交换中心等

有线、无线和工业应用模拟接口零部件主要供应商Avago Technologies (Nasdaq: AVGO),今天宣布面向内嵌式(inside-the-box)数据中心应用的120Gbps多通光发射器和接收器模块,以及电路卡卡缘盒到盒(box-to-box)和机架到机架(rack-to-rack)通信用CXP可插拔收发器产品开始批量生产供货。



受到云计算环境中在线媒体和应用大量成长需求推动,这个模块产品为数据中心、服务器场、网络交换器、电信交换中心以及许多其他需要高速数据传输高性能嵌入式应用的理想通信方案,系统应用包括数据聚合、背板通信、专用协议数据传输以及其他高密度/高带宽应用。

Avago公司产品线经理Sharon Hall表示:“Avago提供了业内的光连接端口密度,带来每单位成本的带宽和低的功耗。不论客户对于高密度光互连应用的规格如何,Avago都可提供符合他们需求的方案和外型规格。”(拓展阅读: Digikey代购 )

独立型MiniPOD™发射器和接收器模块AFBR-81uVxyZ和AFBR-82uVxyZ分别内置12个单向通道,使用64b/66b编码时可以每信道10.3125Gbits/s的速率传送数据,达到每模块120Gbits/s的总和数据传输率。CXP可插拔卡缘连接收发器模块AFBR-83PDZ则是一款内置12个发射和12个接收通道的集成解决方案,以相同于MiniPOD模块的数据传输率工作。



MiniPOD模块提供有业内的前端面板密度,达到标准SFP+方案的36倍,对于需要可插拔解决方案的用户,CXP收发器提供每10Gbps通道成本仅标准可插拔SFP+方案一半的选择。与SFP+模块比较,MiniPOD和CXP方案每10Gbps通道功耗只有SFP+模块的25%。另外,这些光学组件拥有卓越的抖动性能表现、高信号完整性以及低EMI辐射。

MiniPOD光学模块和CXP收发器使用OM3光纤时数据传送距离达到100米,使用OM4级光纤则可以达到150米,所有光学组件都符合100Gbit以太网标准802.2ba (100GBASE-SR10和nPPI)规格以及QDR InfiniBand标准,并于发射器采用850nm的Avago VCSEL激光阵列,接收器则使用Avago的PIN二极管阵列。

产品供货情形

MiniPOD光学模块提供两种封装选择,支持扁平或圆型光纤跳接电缆,对于想要评估CXP收发器模块的设计工程师,Avago提供有评估电路板AFBR-83EVK,单价为$3500美元。另外,MiniPOD模块也提供评估电路板AFBR-800EVK,单价为$2500美元。以100个为单位的样片采购数量,AFBR-81uVxyZ发射器模块和AFBR-82uVxyZ接收器模块每对价格为$649美元,AFBR-83PDZ CXP模块在相同数量下的单价为$749美元。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次