处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

三星推出基于Marvell解决方案的平板电脑

三星推出基于Marvell解决方案的平板电脑
来源:EEWORLD 时间:2014-03-14

   Galaxy Tab 3 Lite以倍受欢迎的三星Galaxy Tab 3的成果为基础,采用Marvell统一多核ARMADA Mobile平台,为全球大众市场提供高性能、低功耗产品。

   2014年3月14日,北京讯 ——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq:MRVL)今日宣布,Marvell® ARMADA® Mobile PXA986将助力电子产品制造商三星的第二代7英寸平板电脑Galaxy Tab 3 Lite。以倍受欢迎的三星Galaxy Tab 3所取得的成功为基础,Marvell Mobile PXA986平台提供高性能计算及业界的图形功能,还提供同类的可靠连接,且价格极具竞争力,同时该平台支持先进的多媒体功能。三星Galaxy Tab 3 Lite预计晚于2014年3月进入美国、欧洲和亚洲零售商店。

   Marvell公司总裁、联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“面向全球的三星Galaxy Tab 3 Lite平板电脑的推出是一个重要的里程碑,为大众市场提供了经济实惠的高性能移动设备,这是非常有意义的。我们与三星的合作令我倍感自豪,我们为全球消费者进行通信和获取信息提供了方便,为促进教育、医疗卫生以及其他行业的发展做出了贡献。感谢三星和Marvell才华横溢的工程师团队,他们辛勤工作、紧密合作、追求创新,专注于推动行业快速发展。我们盼望继续与三星合作,以促进今天的‘Smart Life and Smart Lifestyle’。”

   ARMADA Mobile PXA986是Marvell统一移动3G及LTE平台系列的组成部分,是面向大众市场的单芯片解决方案,集成了高性能、低功耗1.2GHz双核ARM Cortex-A9应用处理器和可靠的蜂窝调制解调器,以支持消费者所需的先进多媒体和图形功能。PXA986具备先进的多模HSPA+调制解调器,支持WCDMA和2G网络、21.1Mbps下行链路数据传输速率和5.76Mbps上行链路数据传输速率以及DSDS等关键功能。


   三星Galaxy 7英寸Tab 3 Lite采用Marvell PXA986计算平台,该平台包括RF收发器、Marvell先进的Avastar® 88W8777连接解决方案(Wi Fi + 蓝牙 + FM收音机)、L2000 GNSS混合定位处理器以及集成的电源管理和音频编译码器解决方案。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22214次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16450次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15995次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9432次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9208次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次