处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于英飞凌TLD5098EL的汽车大功率LED可调光驱动方案

基于英飞凌TLD5098EL的汽车大功率LED可调光驱动方案
来源:21ic 时间:2014-03-13
大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌TLD5098EL的汽车大功率LED可调光驱动方案,这种具备内置短路保护功能的超灵活直流/直流升压控制器IC针对汽车LED应用进行定制。其主要功能是增大(提高)或减小(降低)输出电压,保持恒定的LED电流。

TLD5098EL可应用于升压-接地(B2G)、升压-电池(降压-升压)和SEPIC配置,能够使电压升高至60V。模拟调光功能可用于调节LED平均电流,校准LED的亮度或发挥热应力保护作用。TLD5098EL的外部控制概念包含两个外置的MOSFET,该MOSFET可针对所需的正向电流进行优化。

产品规格

‧负载:大功率LED

‧输入电压:4.5V~45V

‧PWM频率:100KHZ~500KHZ

‧过流保护:3A

‧过压保护:100VDC

‧转化效率:90%以上

产品图文件

接口定义

原理图

产品应用

‧汽车的内部和外部LED灯

‧LED信号照明灯,例如闪灯或日行灯

‧LED头灯,例如近光灯和远光灯

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次