正当大家还正习惯使用USB 3.0 mini与micro B双向传输USB时,下一代的USB已经在着手设计了。根据techradar网站报导,USB规格制定机构「USB应用者论坛」 (USB Implementers Forum) Jeff Ravencraft指出,下一代UBS将不会有插错方向的问题,同时具备高速传输等特点。
Ravencraft表示,新一代USB大小与USB Micro-B相仿,代表手机USB插孔将更小,包括智慧型手机、平板及PC等设备也都可支援该规格,大陆与欧盟(EU)也已认可为手机充电标准之一,由于两地都采用USB micro B充电标准,将来势必可再节省多余的传输线。
下一代USB还强调具备高速特性。支援传输速度每秒20Gbit以上水准,连接器(connector)将不会超过100W功率,以符合安全规范以及新型NB已使用较少电力来充电的趋势。
除此之外,加州大学柏克莱分校(University of Berkeley)研究者已尝试将USB连接至太阳能板,一旦功率可控制在100W,便可达到透过USB传输线替手机、电视荧幕或裁缝机提供电力的目的。
虽然距离出现20Gbps速度的USB还有一段日子,但今年至少可看见支援10Gbps(目前USB传输速度的2倍) USB的装置问世,而且在10Gbps测试中,已达到9.7Gbps速度效果,同时可支援USB 3.0设备与集线器(hub),甚至还可支援USB 2.0底座装置。
DisplayLink将推出可驱动4K荧幕的10Gbps USB产品,该产品还可在传输资料的同时提供装置电力。DisplayLink目前已与罗姆半导体(Rohm Semiconductor)合作,推出支援100W USB的晶片,未来可让Targus与戴尔(Dell)及联想等使用该晶片的厂商,在底座推出可支援100W USB功能。
Ravencraft预测,款10Gbps的USB除可储存资料外,荧幕也可透过USB接收影音数据,或当作USB集线器,让同时插入数个5Gbps装置也不会影响速度。换句话说,可将NB的影音资料传输至荧幕,同时还可从底座帮NB充电。
而再下一代的USB不管会以Ethernet或无线模样问世,UBS规范终将朝向无须传输线的境界前进。Ravencraft认为,未来的USB将不再具传统有形的线路,成为无线装置与底座之间的桥梁。
往后,使用者可透过WiGig无线网路技术标准或Wi-Fi,连接云端上的装置,像是透过无形的USB传输线连接一样。届时,透过此一无形的USB,亦可远端存取周边设备,或以加密方式在远端储存资料。
Ravencraft补充说,一旦达到这种连结虚拟化地步,不管WiGig无线网路技术标准或Wi-Fi及无线UBS或Zigbee都能彼此相容,届时,号称「通用串列汇流排」(Universal Serial Bus)的USB,当中「通用」两字,才真正当之无愧。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。