• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

起亚发布全新混合动力总成和7速DCT

来源:互联网
时间:2014-03-07

分享至:


    起亚在本届日内瓦车展上展示了全新的微混动力总成以及全新的7速DCT变速箱。微混系统中采用了48伏铅炭电池以及一台小型电机。该系统将在不久后搭载于起亚的汽油、柴油车型中。

    而系统中采用铅炭电池而不是锂电池的原因在于,前者不需要对其进行主动冷却,而且在产品生命周期结束时更容易回收。重要的一点是,铅炭电池在0℃以下时的工作效率要优于锂电池。

    车辆低速行驶时,微混系统可实现纯电动行驶模式。在任何车速下进行制动,该系统也能起到回收制动能量的效果。在城市拥堵路况中,其还能起到启停系统的作用。

    系统中铅炭电池的另一项作用是为车内的电子机械增压器提供能量,提升车辆在低速状态时的扭矩。开发这项系统的工程师认为,利用电子增压器作为过渡,可以令车内体积更大的传统涡轮增压器工作介入更迅速,并且让车辆从低速到高速过程中动力输出提升更线性。

    另外,这项微混系统具有很高的灵活性。例如,在较小的车型中,由于空间限制,并非必须配备电子机械增压器,简化动力总成布局。

    起亚预计,该系统搭载在量产车上能使其二氧化碳排放量减少15%,而电子机械增压器预计能够提升动力输出15-20%。

7速双离合变速箱



    本届日内瓦车展上起亚推出的另一项创新科技就是该公司的首款7速双离合变速箱(DCT)。相比目前起亚量产车中可选的6速自动箱,7速DCT的燃油经济性将更出色,换挡效率也更高。据起亚工程师描述,在开发实验过程中,搭载7速DCT的测试车在百公里加速成绩上相比现款6速DCT提升了5%,燃油经济性提升了7%。

    7速DCT开发过程中,NVH性(振动、噪声、不平顺性)是主要考虑的因素之一,该变速箱采用了一个外部阻尼器元件用来优化NVH性能。

   这款DCT由两个干式离合机构组成,每个机构中都配备了电动离合执行器以及一组输入轴齿轮。简单来说,就是一组离合机构耦合传输扭矩时,下一组机构已经处于“待命”状态,保证高效换挡以及动力传输的连续性。

    全新7速DCT将在2015年应用于起亚车型中,而具体车型尚未得知。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻