处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Vishay发布具有高Q值的新款多层陶瓷电容器

Vishay发布具有高Q值的新款多层陶瓷电容器
来源:电子工程网 时间:2012-06-27
宾夕法尼亚、MALVERN - 2012 年 6 月26 日 - 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ HIFREQ。器件具有高自振、大于2000的高Q值、小于0.05%的低介质损耗角,可在高频商用应用中工作。

VJ HIFREQ系列器件具有低介质损耗角,适用于滤波器和匹配网络、放大器和直流隔离电路。MLCC减小了在功率放大器模块、VoIP网络、移动基站、GPS系统和卫星、WiFi(802.11)和WiMAX(802.16)无线通信中的信号损失和能量消耗。

VJ HIFREQ系列电容器的外形尺寸为0402、0603和0805,使设计者可以满足特定应用对尺寸的要求,工作电压为25VDC~250VDC,容量为1pF~1.5nF。器件具有±0.1pF的严格容差,每十年的老化率为0%,工作温度为-55℃~125℃。

该电容器采用贵金属技术电极技术(NME)和湿法制造工艺,提供各种符合RoHS的端接表面以满足应用的需求。可用的选项包括用于回流焊组装的带有100%糙面锡盘的镍栅(编号"X"),用于导电树脂组装的银钯(编号"E"),以及用于对电磁干扰敏感的应用的无感型号(编号"N")。(拓展阅读: 小批量IC )

另外,对于那些有特殊要求的应用,这些产品提供含铅(小含量4%)的端接表面(编号"L")。

新款VJ HIFREQ MLCC将于2012年2季度提供样品,并实现量产,大宗订货的供货周期为十周(离岸)。