处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

消息类应用如何盈利?多渠道成大势所趋

消息类应用如何盈利?多渠道成大势所趋
来源:网易科技 时间:2014-03-05
据国外媒体的报道,Facebook上月斥资190亿美元收购WhatsApp让科技界再次把目光投向移动即时消息服务领域,那么,这类仍然处于快速增长期的应用的盈利模式有哪些呢?

尽管WhatsApp仍然坚持着自己的“功能简约”和“无广告”的原则,但Line、Kakao Talk和微信等竞争对手都已经开始通过额外的服务来探索赚钱之道,比如与游戏进行对接以及鼓励企业开通付费的官方账号等。对于这些即时消息应用来说,如何在盈利和不影响用户体验之间找到一个平衡点是至关重要的。

以Line为例,该应用的用户主要集中在日本、台湾和泰国,其主要收入来自游戏内购、卡通表情以及为企业和名人的官方账号发送推广类信息等三个渠道,Line在上月宣布公司在去年第四季度的营收达到1.2亿美元,是2012年同期的5倍还多。

根据Line的介绍,企业官方账号的推广类信息与传统的广告不同,它们只会别发送给那些已经订阅该企业账号的用户,同时Line会提前对这些信息进行审核,保证它们不会频繁打扰用户,同时Line还会控制信息的长度。如果用户认为某个企业账号推送了过多的信息给他,可以自行取消对该账号的订阅。在日本地区,如果企业账号的订阅量有所增加或发送的信息量增多的话,Line所收取的月费也会相应提高。

“我们并没有依赖某一种商业模式,而是在尝试将几种模式整合在一起,”Line的首席战略和营销官增田俊(Jun Masuda)介绍说。

立足韩国市场的Kakao Talk也采用了与Line类似的盈利模式。该消息应用平台上的配色游戏Anipang曾大获成功,不过Kakao Talk目前还尚未公布去年的盈利状况,不过考虑到其已经将PSY大叔吸引到己方阵营之中,经营业绩应该相当喜人。

Kakao Talk的CEO李塞谷(Sirgoo Lee)表示,公司目前正在测试七、八个新项目来寻找新的盈利点。而Line的增田俊也表示公司正在开拓其它领域的业务,比如通过与电子商务和音乐发行相结合等模式。

而腾讯旗下的微信在去年加入了移动支付功能,希望能将用户在交易过程中所产生的手续费来作为营收渠道之一,此外,微信还推出了多款小型游戏和付费表情来提升收入。


相比之下,秉承“三无原则(无广告、无游戏、无噱头)”的WhatsApp凭借简单易用的功能得到欧美用户的普遍认可,也是目前移动即时消息领域当仁不让的“霸主”,但是有分析认为这一策略已经影响了公司的盈利能力,尽管WhatsApp目前拥有4.5亿月活跃用户,但去年该应用的营收只有区区2000万美元。

在被Facebook收购之后,随着用户量的进一步增多,WhatsApp可能需要重新考虑自己的定位,并找到一种符合长期发展的业务模式,“赚钱仍然不是我们首先考虑的方面,”WhatsApp的联合创始人兼CEO简·库姆(Jan Koum)在宣布了被Facebook收购的消息后说道,“我们将会把重点继续放在用户增长上面。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次