处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

CSR推出颠覆性的Bluetooth Smart解决方案

CSR推出颠覆性的Bluetooth Smart解决方案
来源:21ic 时间:2014-03-05
CSR公司宣布推出一款具备颠覆性技术的全新 Bluetooth® Smart解决方案— CSR Mesh。该方案将智能手机打造为物联网(IoT)应用的核心,使无数Bluetooth Smart设备能够方便地通过同一手机、平板电脑或PC进行互联或直接操控。CSR Mesh方案实现了业内的首创之举。

该优化型方案面向智能家居及物联网应用。它通过将蓝牙配置与控制协议整合到CSR成熟的Bluetooth Smart 产品,例如CSR101x™ 及CSR8811™ 当中,使消费者在任何地点都能操控家里的Bluetooth Smart设备,包括灯光、供暖设备、家用电器以及安防系统。更为重要的是,基于该协议的解决方案无需进行复杂安装、配对或使用如路由器一样的接入设备,从而保障卓越的用户体验。

CSR业务部高级副总裁Anthony Murray表示:“CSR Mesh不同于Zigbee或Z-Wave等其他家庭自动化连接方案。它具备不受限的信号范围且无需集线器,因此可确保用户在任何地点都可使用移动设备进行直接操控。CSR致力于物联网领域创新开发。我们相信CSR此次推出的Bluetooth Smart解决方案无疑将为开发人员带来根本性改变。他们无需依靠某些专有方案或者通过添加额外功能便可开发出消费者所需的产品 —完整家庭自动化系统,从而使他们能够从任何‘有信号’的地方操控家居。”

CSR Mesh协议使用Bluetooth Smart技术将信号传输至其他联网的Bluetooth Smart设备,这些Bluetooth Smart设备再将接收到的信号传回。信号可单独传输给单个设备也可同时传输至多个设备,甚至还可传输至分属多组的不同设备。其控制功能借助配备标准Bluetooth Smart的家用电器,如照明开关或市面上的大多数智能手机或平板电脑即可实现。

Anthony Murray还表示:“CSR Mesh不仅提供手机操控功能,同时还将有利于开发人员进行智能家居网络系统开发,从而实现设备之间的直接交互。这将极大地推动物联网的未来发展。例如,通过实现家庭自动化,未来消费者一旦到家,电灯便会自动打开。CSR已为许多客户提供支持,帮助他们开发基于CSR Mesh解决方案的产品。我们期待能够早日看到CSR Mesh将如何引爆智能家居市场的发展。”

为帮助开发人员将产品更快推向市场,CSR将在今年4月推出一款开发套件,其中包括安卓和iOS应用源代码。开发人员还可获取二进制(binary)CSR Mesh数据库。

CSR公司于2014年2月25至27日在德国纽伦堡举办的2014国际嵌入式应用展览会暨研讨会(Embedded World)期间演示基于CSR Mesh技术的照明系统。CSR公司展位为Hall 4A,4A-519。敬请莅临观看!

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次