处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

文晔建立新设计中心为美高森美客户服务

文晔建立新设计中心为美高森美客户服务
来源:EEWORLD 时间:2014-03-05

    文晔科技投资建立新设计中心为使用美高森美主流FPGA产品的客户开发系统解决方案 

    设计中心充分利用美高森美FPGA器件的同类特性和功能,帮助设计人员加强其应用的差异化

    文晔科技股份限公司(WT Microelectronics, Co., Ltd.) (TAIEX: 3036) 与美高森美公司(Microsemi Corporation) (Nasdaq: MSCC) 宣布,文晔科技正在投资建立设计中心,以扩大对客户的服务,并支持美高森美的先进FPGA功能。在新的设计中心,OEM开发人员可以获得广泛的工程技术支持和宝贵的特定应用参考设计,能够使用美高森美获奖的SmartFusion®2 SoC FPGA和IGLOO®2 FPGA器件解决其主流FPGA-based设计挑战。

    通过位于台北的新设计中心,客户可与包括美高森美主流FPGA产品线认证的技术专家、美高森美现场应用工程师和系统解决方案专家的强大技术团队紧密合作。在新中心工作的OEM客户还可获得来自丰富的设计知识库、工具和设计平台的积极支持,从而实现较低的总体拥有成本(TCO)。

    文晔科技董事长郑文宗表示:“我们决定投资建立这个设计中心,是因为我们认识到客户能够在此利用美高森美FPGA器件同级的主流特性和高度差异化的功能。这个设计中心充分利用了文晔科技出色的FPGA-based应用专有技术和紧密的客户关系,以及美高森美卓越的FPGA基础架构的功能优势,确保客户获得精简和简化设计过程所需的世界级技术支持和开发工具。”

    美高森美SmartFusion2 SoC FPGA 和IGLOO2 FPGA产品线提供一系列经过验证的丰富主流功能,包括中等规模LUT-based FPGA架构、SERDES、高速I/O、DSP和数学模块。通过这些业界要求的功能,美高森美FPGA器件为必需不断优化新设计的系统设计人员提供了高集成度解决方案。美高森美低功耗、同级安全技术和可靠性FPGA器件,可让系统设计人员进一步实现终端产品在竞争中的差异化,并且取得新的市场份额。

    美高森美全球销售高级副总裁Rick Goerner表示:“文晔科技是我们在亚洲的重要战略销售渠道合作伙伴,该公司投资建立新的设计中心资源,支持我们获奖的主流FPGA器件的市场战略,为我们的客户带来标准的技术支持,同时显着扩大其在这一重要领域的市场份额。随着美高森美继续开发引领行业的创新技术,提升在亚洲地区的技术支持,越来越多新客户可以充分发挥利用我们广泛的FPGA产品的特性。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次