• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

罗姆半导体——利润率从30%降至3%背后

来源:电子发烧友
时间:2012-06-27

分享至:
罗姆在半导业界以高收益企业而闻名,但罗姆高层如今并不这么看。该公司销售利润率曾一度高达近30%,但2006年度跌破20%,2009年度以后进一步降至10%以下,2012年度甚至只有不到3%,下滑到了2.1%。在经历雷曼事件及日本大地震后,罗姆全财年业绩并未出现亏损,从这一点看,可以说该公司依然拥有强大的收益力,但为何收益力下滑到如此程度了呢?

2012年6月13日,在于大阪市举行的半导体讲坛上,罗姆常务董事、研究开发本部长高须秀视对该公司收益力的变化进行了分析。

“从ASIC到ASSP的过渡”成为转折点

据高须介绍,在罗姆拥有高营业利润率的约10年前,该公司大客户的日本电子厂商在自制产品(整机)上主要采用的是ASIC(Application Specific Integrated Circuit)。ASIC是只为某一客户定制的半导体,因此当客户的半导体部门不自己开发、制造时,一般不会委托其他竞争电子厂商来开发,多数场合都是向没有整机产品的半导体专业厂商订购,而接受订单的就是罗姆。

但到了2000年代中期,与ASIC相比,全世界的电子厂商开始更多采用ASSP(Application Specific Standard Product)。所有电子产品厂商都在电视及手机等不同应用产品上使用相同的半导体。在数码家电市场上,与半导体的差异化相比,与标准接口的兼容性以及通过量产效果实现低成本更受重视。高须表示,这是导致支撑罗姆收益的ASIC订单减少,从而使收益力下降的一大原因。

接下来的重点是“环保”、“保健”、“非Si”,以及推进MEMS开发

《日经微器件》2004年7月刊中的报道《“70%开工率仍获得30%利润率”,罗姆缘何如此强大?》中,作者林隆一(当时在野村证券金融经济研究所任职)分析称,罗姆强大的根源在于,“将通过技术革新速度慢的电阻器持续提高利润的业务模式运用到了半导体上”。而且,林隆一当时还认为,罗姆在数码家电有望普及的2006年以后仍可发挥强大优势。(拓展阅读: 小批量芯片代购 )

其关键或许就在于电子产品厂商当初为实现整机差异化而将自制半导体改为向罗姆订购,结果,电子产品厂商虽然放弃了自制,但终却开始改用ASSP。目前,供应ASSP的主力企业并非罗姆,而是美国及台湾的无厂企业。

高须是在日本的半导体、器件、MEMS及太阳能电池制造业团体——SEMI日本每年举办的论坛“SEMI FORUM JAPAN 2012”上发表演讲的,演讲题目是“超越摩尔定律,半导体领域新的拓展”。演讲的要点是根据自已的上述分析,通过“超越摩尔定律”即不依赖于微细化的形式,开展为半导体赋予附加值的业务。高须指出了未来20年后“超越摩尔定律”的重要性,表示现在就要积极开始研究。

高须表示,目前研发的关键词是“环保”、“保健”以及“非Si材料”等。罗姆使用强介电体材料等非Si类材料拥有的特性,开发出了非易失性元件,在大幅削减耗电方面取得了成功。在电子领域,高须预计半导体器件与机械及医疗等的融合将变得非常重要,作为基础技术,罗姆今后还将积极推进MEMS的开发。

标签 罗姆半导体 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻