• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

夏日炎炎,手机主芯片厂商深圳集体发力

来源:国际电子商情
时间:2012-06-27

分享至:
炎热的深圳夏日,手机市场也从一年多的沉寂中迅速爆发,似乎大家都看到了2012下半年智能机市场的洪流即将来临,几家主流手机主芯片厂商扎堆地在五月底、六月初举办了客户大会,并且规模与场面一个比一个热闹,而手机品牌厂商、设计公司与集成商,以及手机外围器件厂商也表现现了极大的热情。同城比武,每家的风格迥异,展示的重点也有不同,以下是本刊记者来自各个现场的采访与评论。

2012,展讯想跟手机行业谈谈

展讯公司市场副总裁康一博士在致辞中以“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”来形容智能手机行业的发展现状,他在回顾去年展讯的变化中,也提到了对于未来的期望,虽然没有明说,但他透露出了展讯明年对于双核、四核产品的规划。

iSuppli中国研究总监王阳则预测了2012年智能手机的发展数据,他表示2012年全球智能手机出货量将达到6.75亿台,而中国市场将占据1.32亿台,这相比2011年的5500万台增长了一倍多。环球资源首席分析师孙昌旭则表示EDGE手机将成为2012年白牌的重要机会,她认为EDGE在两年前业界就已经推过,之所以没有推起来,主要原因是因为当时的手机主芯片性能太低。而到了今天,EDGE手机主芯片性能已经达到了1GHz以上,完全可以满足大部分的消费者需求。同时EDGE+Wi-Fi在许多3G覆盖不完善的新兴市场拥有巨大的潜力。相信这个消息对于展讯、MTK和MStar是一个好消息。而这一低端智能机市场,高通也已进入(后面还会详谈),所以,EDGE智能机今年会非常热闹。(拓展阅读: 电子元器件 )

而SC6820——展讯的EDGE智能机平台,也成为此次展讯发布会的重点。展讯通信商务拓展总监杨晓四发表了“乔布斯”式演讲——“6820,我想和这个世界谈谈。”


展讯通信商务拓展总监杨晓四

“我把手机用户分成三类:高帅富、发烧友,其它是沉默的大多数。”大屏幕、墨镜,但没有穿牛仔裤的“杨布斯”一改芯片行业西装革履的印象,除了介绍6820的性能和性价比外,还大谈起“梦想”。他表示,“展讯做的不是期货,一切不能量产的产品都是忽悠”,似乎暗有所指。他同时表示,展讯日前已经得到了三星GS2和NOTE,HTC ONE X的采用,也就是说展讯的质量得到了国际大厂的肯定。此外在现场演示的GlbenchMark跑分中,SC6820更是超越了iPhone 4,展现了其优良的性能。“3.5寸,主频600MHz已经OUT了,SC6820将是入门级智能手机的不二之选。”他称。

值得一提的插曲是前印度通信和信息化产业部部长,现任印度通讯协会会长也来到现场作了非常有价值的发言。他表示印度手机市场目前开始从低端手机向3G、智能手机发展。从9月1日开始,任何国家的智能手机进印度都必须通过SAR1.6的标准,而展讯的芯片目前100%可以通过该标准。

除了大热的智能手机,展讯也没有忘记照顾到功能机的客户,毕竟这仍然是一个很大的市场。展讯市场总监汪学良介绍了“时尚型多媒体手机方案6530”,其中重点介绍了6530是款40nm的功能手机芯片,而工艺的提升则带来了性能、功耗的大幅度提升,使得6530具有非常强的性价比优势。

尽管错过了春天,但展讯能否赶上智能机丰收的秋天?让我们拭目以待!

标签 主芯片厂 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻