处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

风河与中国移动联合展示NFV实用解决方案

风河与中国移动联合展示NFV实用解决方案
来源:互联网 时间:2014-03-04
【新闻要点】
· 实际环境验证展示虚拟C-RAN移动基站。
· 展示内容包括针对英特尔架构进行优化,且在英特尔架构上运行的风河运营商级虚拟化软件。
· 风河可以帮助企业节省时间和费用,快速部署NFV应用。

   的智能互联系统嵌入式软件提供商风河®公司近日宣布,已经与中国移动合作开发出展示云计算无线接入网(C-RAN, Cloud Radio Access Network)基站的网络功能虚拟化(NFV, Network Functions Virtualization)解决方案。该解决方案在2014年世界移动通信大会上展示,其核心产品是 Wind River Open Virtualization。这是一种II型虚拟机管理器,在配备专用硬件加速器的英特尔服务器上提供运营商级开源实时内核虚拟化功能。

   虚拟化基站NFV实际应用中通常面临的挑战包括在近乎实时的环境中提供高可靠性、低延迟率和高性能数据处理,而且是在多应用、虚拟化环境中运行。使用Wind River Open Virtualization,使现场展示的通用服务器达到了接近专用硬件才能达到的性能,构成了严格遵守ETSI NFV Industry Standards Group各项要求的C-RAN基站。

   虚拟化C-RAN基站在英特尔标准服务器上运行,实现第1、2、3层功能的虚拟化。展示重点包括严格的实时性能以及TD-LTE 和GSM支持。通过使用Wind River Open Virtualization,企业可以快速部署商用NFV应用,如具备高性能和实时虚拟化的C-RAN,从而显著缩短上市时间,并且可以降低运行成本。

   风河公司网络以及通信业务部总经理Mike Langlois说:“随着数据流量呈现爆炸式增长,网络早已不堪重负,而NFV及时出现则为改造网络架构克服新挑战提供了重要的方法。运营商都在尝试采用NFV技术以实现灵活部署网络应用和服务的目的。风河提供运营商级虚拟化能力,使运营商和服务提供商能够获得与现有云计算数据中心一样的灵活性、可升级性、经济性以及节能效益。”

   Wind River Open Virtualization 对开源 KVM (Kernel-based Virtual Machine,基于内核虚拟机 ) 技术进行了优化,允许在虚拟机上部署网络服务,同时避免传统上使用IT虚拟化产品导致的性能下降。除了满足运营商级需求外, Open Virtualization提供近乎本机的硬件性能速度, 而标准KVM的延迟率则通常比本机结果高出数千个百分点。 Open Virtualization 基于Yocto项目基础架构,提供运营商级虚拟化能力,是采用开源领域技术成果的II型虚拟机管理器。  

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次