• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

USB的未来:高速化和无线化 可实现视频输出

来源:腾讯数码
时间:2014-03-04

分享至:
才刚刚将你的设备升级到的USB 3.0 mini和micro B双向连接?其实再下一代的连接方式已经呼之欲出。虽然我们不知道它究竟会变成什么样子,目前也没有统一的标准,但是我们知道USB连接的发展趋势正在稳步向前。

“你再也不必担心插头的方向或不同标准的插头,只要你将插头插进去,它就会自动开始工作,而你根本无需担心究竟是A向还是B向。”USB-IF组织总裁Jeff Ravencraft告诉我们。

这将是一个在尺寸上与USB micro B非常接近的类型,因此即使是被应用到手机上也不会占用更多的空间。Jeff Ravencraft表示无论是智能手机、平板电脑还是个人电脑厂商都已经准备好在新设备上使用这种新的连接方式。



包括欧盟和中国在内的地区都成为了这种新型连接方式标准的成员,因此即使你之前使用的是USB micro B作为连接方式,但是也无需为每一部手机配上新的连接线。我们希望看到包括USB micro B和USB C两种方式被集中在一起使用。

好消息是,按照计划采用这种新设计我们无需在短时间内大量的更换更多的线缆,仅仅通过一代又一代的更迭只是在USB数据传输速度上变得更高。“对于性能的追求与节省能源同样重要。” Jeff Ravencraft说。“研究团队成功的将数据连接速度达到了20Gbit/秒的水平,并且兼容旧有连接器。”而连接器的额定功率为100W,我们已经不希望看到比这更高的能耗,因为新的笔记本产品都在追求更低的能耗来保证续航时间。



另外,在插头的另一端同样也有许多有趣的想法。伯克利大学的研究项目之一就是尝试将太阳能电池板通过USB的方式连接。一旦将功率控制在100W的水平,USB连接就可以直接成为电视和手机之间传输的桥梁,并且节省了大量的不同功率定制电源连接器。

虽然目前超过20Gbps速度的USB看起来还有些遥远,但是至少我们在今年会看到10Gpbs速度的USB连接出现在某些设备上。而这个速度与现在5Gbps的速度相比依然有两倍的优势,节省大量时间和资源。在测试中Jeff Ravencraft表示,工程师们在10Gbps连接实验中实现了9.7Gbps的速度,基本与目标非常接近。而这些连接器支持5Gbps到10Gbps之间的USB 3.0设备(显然5Gbps速度的设备是比较慢的类型),甚至还可以直接插入USB 2.0的插口中。



后你想通过10Gbps的传输速率做什么呢?通过DisplayLink连接可以直接用来传输4K分辨率显示内容,而不是现在USB连接只能传输两个2560×1600画面的水平。而画面传输和数据传输这一切只需要通过一根线缆就可以完成。另外,DisplayLink还支持Rohm半导体公司100W USB电源芯片,而这对于诸如Targus、戴尔和联想这样的厂商来说,就可以非常轻松的实现通过100W功耗USB 3.0SuperSpeed接口来直接实现与显示器连接。



首个SuperSpeed 10Gbps速度的产品将会被用于数据存储,可以通过它来作为快速USB视频音频连接集成器,一次多可同时连接多个5Gbps速度的设备。Jeff Ravencraft预测道:“你可以从笔记本传出视频和音频信号到显示器,然后在从USB接口中将其传输回来。今天只能承担7.5W的水平,而这对于平板电脑和笔记本电脑来说是远远不够,但是当你把它用来连接显示器,用户还希望可以通过USB进行充电。”

虚拟USB

下一代USB除了像以太网接口那样越来越小之外,还可以像无线网络一样虚拟化,只要是你能想到的都可以。目前有一种“media-agnostic”USB新规范,终目的是实现没有USB接口的USB连接方式。“这将允许无线设备和插座摆脱物理方式进行连接,” Jeff Ravencraft解释。“你可以拥有一款无需连接Wi-Fi或WiGig就可以实现云功能的设备,看起来就仿佛是有一根看不见的USB线缆连接一样。”它可以远程访问通过USB连接的外围设备,或是加密的远程储存,看起来就像是自己的电脑真的连接了USB线缆一样。

WiGig千兆无线标准目前已经成功的融入了USB-IF联盟中,成为了media-agnostic USB连接规范的基础。“我们正在努力确保它切实的超过60Gbps速度的广播信号。” Jeff Ravencraft承诺。

一旦虚拟化连接建立起来,就可以在任何情况下工作。“这是兼容WiGig和Wi-Fi的无线USB,并且支持在多个无线网络之间使用。如果你还有超宽频收音机,那么同样可以兼容USB光线使用。”而这将是未来USB真正的潜力。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻