• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

MWC落幕:业界指出4G竞争取胜之匙

来源:EEWORLD
时间:2014-03-03

分享至:
   月底,MWC 2014在巴塞罗那召开。本次大会引人注目的是:移动智能终端如火如荼地发展;4G LTE全球猛进。

   大的背景是,目前全球已部署274个LTE商用网络,其中包括30个LTE TDD网络,而2012年年底,148个网络商用,目前已接近翻番;此外2013年全球智能手机出货突破10亿部大关,移动不折不扣成为人类历史上的平台。

   更细的观察是,“中国力量”成为此次MWC的重中之重——去年颁布LTE牌照,中国的4G发展引发全球关注,工信部、中国移动等多次表示,中国将大力发展4G,并将采取LTE FDD和LTE TDD混合组网的发展模式;而在智能手机层面,2013年中国智能手机出货4.23亿部,占据全球的40%以上。

融合为4G取胜之匙
   如何将4G做大做强?业界的共识是:在LTE这样一个统一标准下,FDD和 TDD两种模式的共通融合,正成为4G发展的取胜之匙。中国移动总裁李跃在MWC上表示,五年来,中国移动推动TD-LTE(即LTE TDD)产业发展始终坚持的一个追求,就是实现融合。TD-LTE和LTE FDD是一个LTE,只是有两种不同的表现形式。TD-LTE可以使剩余的频率得到充分利用,得到更高效的组织。

   据媒体报道,目前中国移动的系统已经实现了LTE TDD和FDD两个系统的高度融合,业务可以实现两个业务的无缝切换,并已推出五模十频、五模十三频,甚至六模多频等终端。

   关于FDD和TDD的共通融合,GSA(全球移动设备供应商协会主席)Alan Hadden先生认为,“由于LTE是全球统一、通用标准,LTE FDD与TDD的网络部署和用户终端制造都可以极大地受益于LTE的全球规模经济。”

   众所周知,更统一的标准将支持4G LTE高速发展。如市场研究与咨询机构Strategy Analytics报告所言,“LTE TDD和FDD两种制式实现了共享相同的网络架构和协议栈,其物理层关键技术与核心处理过程也完全相同。在LTE设计之初,3GPP就将实现同时支持FDD和TDD的单一空中接口技术做为LTE的一个非常明确的系统需求,希望为两种双工制式都提供更大的经济规模。”报告说,“融合的LTE TDD和FDD正在成为数据速率和网络容量的助推器,统一的标准正为LTE的全球经济规模提供坚实基础。”

   值得关注的是,GSMA(全球移动通信系统协会)在MWC期间将2014年 GSMA 主席奖 (2014 GSMA Chairman"s Award)授予Qualcomm董事长兼首席执行官保罗·雅各布博士,该奖项设立于1995年,是GSMA对为全球移动通信事业的繁荣发展做出杰出贡献个人给予的负声望奖项。GSMA在颁奖词中也强调“LTE标准融合”,GSMA称,“Qualcomm为LTE 的商业化做出了显著贡献。LTE 是全球统一的4G 标准。基于对创新以及水平产业链运作方式的追求,Qualcomm在先进移动技术研发方面已经累计投资了286亿美元以上。”

   关于共通融合,MWC期间,爱立信东北亚区总裁杨席凯接受媒体采访时表示,“中国市场4G要想取得更大的成功,一定要着眼于全球标准,建立起更加完善生态系统。”他强调爱立信已经为全球多个实际“融合”案例提供了支持。

未来:LTE Cat.6、LTE Broadcast、LTE Direct
   此次MWC,一些厂商如Qualcomm、爱立信和华为等纷纷展示了自己的LTE Cat.6解决方案。如Qualcomm与三星、SK电信及KT合作,通过三星Galaxy Note 3智能手机完成世界上首次LTE Advanced Category 6连接(下载速度达300Mbps)的现场演示。此次演示中使用的三星Galaxy Note 3智能手机专为演示进行了特别的改进,采用了Qualcomm业界的技术,包括高通骁龙805处理器和Gobi 9x35调制解调器。Qualcomm Gobi 9x35是首款发布的基于20纳米工艺蜂窝调制解调器,支持LTE TDD和FDD Cat.6网络上40MHz的全球载波聚合部署,下载速率可达300Mbps。

   而LTE Broadcast已经向我们走来。LTE Broadcast类似传统广播电视,不过更复杂,它能够传送更多的内容和服务给移动终端用户,并有效地利用LTE网络。而春节前,KT启动了全球首个LTE Broadcast(eMBMS)商用服务,向其三星Galaxy Note 3用户传输移动电视内容,用户并不需要为此付出数据费用。此项业务依托于Qualcomm的LTE-B解决方案。同时,Qualcomm也在MWC期间宣布新增高通骁龙610和615芯片组,用于高端移动计算终端,支持LTE-Broadcast和LTE双卡双通(DSDA)等新要求。

   LTE Direct方面,Qualcomm与德国电信宣布将在德国合作进行首个LTE Direct运营商试验。LTE Direct有望成为运营商自有且支持下一代近距离服务的平台。该平台使用授权频谱,平台运作基于LTE物理层。LTE Direct是一个端到端发现平台,可在保证隐私及电池效率的同时,持续发现数以千计的终端及服务。  

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 Future Wpi Onlinecomponents

更多新闻