处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI创新型可扩展性无线回程解决方案助力满足尧字节时代数据消费需求

TI创新型可扩展性无线回程解决方案助力满足尧字节时代数据消费需求
来源:EEWORLD 时间:2014-02-28

    随着容量需求不断激增,在不远的将来将出现承载尧字节流量的网络。为了实现这类容量,运营商现已开始部署小型蜂窝无线基站,为回程连接提供解决方案。然而,由于运营商严格的效率、覆盖范围以及性能要求,该解决方案的无线回程部分被公认为一大挑战。

    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界灵活的回程片上系统 (SoC) TCI6631K2L 充分满足以上需求。基于 TI KeyStoneTM 的 TCI6631K2L 可为开发人员提供一个可编程的通用软件定义无线电 (SDR) 平台,能够在更低系统成本及功耗下充分满足无线回程的各种配置需求。TI 将 TCI6631K2L 与模拟前端收发器 AFE7500 相结合,开发出了一款支持可扩展性与自适应性的独特双芯片解决方案,支持从电视空白频谱 (TVWS)(UHF/VHF) 至 6GHz 的非视距 (NLOS) 频谱以及高达 86GHz 的视距频谱 (LOS)。

全面集成的模拟数字解决方案

    随着回程市场不断发展,开发人员正在寻求可提供集成度并具有高度灵活性的解决方案,满足各种不同终端产品配置需求。TI TCI6631K2L 双芯片无线回程解决方案刚好可提供这样的性能。全面集成的模拟数字解决方案支持极小的占位面积与功耗,从而可在 POE+ 电源占位面积范围内采用小型封装实现完整的设计。TCI6631K2L 利用速度的 2 个 ARM® Cortex® -A15RISC 处理器和 4 个 TI 定浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 系列内核,作为 TI 高效 KeyStoneSoC 架构的一部分支持 L1/L2/L3 及传输处理。

    AFE7500 无线无线电收发器是一款业界一流的集成型 RF 至比特 SoC。这款 AFE 支持集成型数据转换器及 PLL 的宽带 2X3 MIMO 配置,可提供业界的性能,充分满足回程市场需求。AFE7500 可通过标准 JESD204B 连接直接接口连接至 TCI6631K2L,从而可在减少板级空间占用、降低系统成本的同时,使用数字无线电前端 (DRFE) 特性获得更高的功率放大器效率。其它特性包括辅助数据转换器(ADC 和 DAC)、温度传感器以及通用数字 IO 等。

    除了 AFE7500 之外,TI 还可提供各种互补型模拟组件系列,包括时钟与定时器解决方案以及以太网供电 PD 与 PSE 解决方案等。这使得 TI 在解决小型蜂窝系统级挑战时处于业界独特优势地位。TI 在基站技术领域长期处于地位,加上模拟专业技术,可为消费者与网络运营商乃至小型蜂窝回程制造商等所有用户提供更优异的无线体验。

为客户节省时间、预算与资源

    客户可利用 TI 无线回程解决方案以及基于 KeyStone 的多核软件开发套件 (MCSDK) 及 RF 软件开发套件 (RFSDK),开发完整的 SDR 平台,其中包括可满足各种回程产品需求的 WiFar、WiMax 以及 LTE 中继等特性。TI MCSDK 是一款开源软件解决方案及工具套件,可为开发人员使用 TCI6631K2L SoC 实现跨越式起步。RFSDK 不仅可促进 AFE7500 的快速启动功能,而且还可通过简单的软件配置修改自适应几乎 NLOS 解决方案的任何频带。MCSDK 与 RFSDK 配套提供评估板 (EVM),可实现更稳健的创造性体验,为开发人员节省数年的人力开发工作。
 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次