处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

美国飞索半导体推出全新语音识别芯片

美国飞索半导体推出全新语音识别芯片
来源:电子发烧友 时间:2012-06-25
电子发烧友网讯: NOR闪存制造商美国飞索半导体正式宣布推出商业系列产品,称主要瞄准适合家庭应用人机界面加速器的语音识别芯片。飞索半导体将携手纽昂斯通讯开发声学协处理器。

新系列家族的两个新成员产品将主要应用在汽车信息娱乐系统。两家公司将一起共同进行未来工业和消费市场相关芯片开发,飞索半导体新可编程逻辑系统群市场部副总裁Alvin Wong表示。

语音识别技术已混迹计算领域数十年,正以缓慢的步伐走向产品种类更加纷繁复杂的大众市场。当前,苹果公司激发了科技的潜力,用iPhone 4S 的Siri 接口捕获了人们的想象力。(相关文章阅读: 芯片代购 )

该芯片功耗为100毫瓦到1.5瓦,基于10mm2 QFN 尺寸封装。今年第三季度将会出样品,明年季度量产。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次