来源:互联网
时间:2014-02-27
2014年MWC世界移动通信大会标志着科技产业的重心正在逐渐变迁,今天的移动通信行业正进军医疗保健行业。
BCC Research发布的数据显示,全球远程医疗市场发展势头强劲,预计市场规模将从2010年的98亿美元发展到2015年的230亿美元,在未来几年的年复合增长率(CAGR)高达18.6%。在通信产业链方面,ABI Research首席分析师Jonathan Collins预计“移动医疗” (mHealth)应用的全球下载量的增长将两倍于营收的增长,到2016年时,全球范围每年的应用下载量会超过10亿次。
移动医疗改变了过去人们只能前往医院“看病”的传统生活方式,将大众引导入一种更为先进、轻松和便捷的就诊模式中,近年来也逐步成为整个移动通信产业的热点。另外对于移动运营商、医疗设备制造商、芯片企业、应用开发商等通信产业链各个环节来说,移动医疗可谓一座“金矿”、一项潜力极大的“朝阳产业”。
受到“金矿”吸引的自然少不了快速发展的通信行业,在2014世界通信展上,三星、HTC、华为等纷纷推出支持医疗保健服务的新手机及相关产品。
三星S5增加心率检测区
25日凌晨,三星在世界通信展(MWC)上展出了旗舰手机S5,并将于4月11日在全球150多个国家同步上市。S5的一大亮点是主摄像头下方增加了心率检测区,用户把手指放在感应区域内,手机上的S Health健康应用即可了解到自己的心律状况。
此外,MWC上居然出现了一个Tizen手环,三星将这款新系统放在可穿戴设备中试水,并以此扩大生态圈,也许三星对Tizen抱有更多的期望。
华为TalkBand B1智能手表记录健身数据
24日,华为举办新品发布会,推出包括平板电脑、智能手表在内的多款全新产品。其中,名为TalkBand B1的华为首款智能手表产品,引起大家的注意。这是一款拥有1.4英寸可弯曲OLED屏幕的智能穿戴设备,除了普通手表时间显示、闹钟设定等功能,还可检测佩戴者的睡眠状态、记录包括测距、计步、记录卡路里燃烧量等健身数据,此外,将表盘与表带分离,即可单独作为一款蓝牙耳机使用,支持无线通话功能和NFC功能,表带设有microUSB以提供充电功能。华为TalkBand B1智能手表的电池容量为90mAh,续航时间约6天,具备防水功能,3月国内首发,今年第二季度登录日本、中东、俄罗斯和西欧市场。
英特尔发布64位移动处理区向移动医疗产业链“投诚”
在MWC 2014上,英特尔发布了2款64位移动处理器——继苹果在一代iPhone 5s上率先使用了自己的64位处理器后,英特尔在短的时间里快速完成了自己“移动芯”的升级。英特尔的专家在大会上表示,新一代64位移动处理器在性能上已经超越了竞争对手苹果的A4和高通的骁龙800,不知道这样的诚意能否打动移动医疗产业链上的“小伙伴”们。
爱立信展示“纸联网”
爱立信在2013年的MWC上就展示了玻璃联网,而在2014年的CES和MWC上,爱立信展示了纸联网,互联纸可根据印刷电子确定身份,并将人体作为线路,与联网智能手机相连。
在纸联网的现场演示中,参观者一手触摸饮料杯,一手触摸连接了平板电脑的“人体互联”感应装置,饮料成分、卡路里数值,饮料运输方式和运输距离便直观可见。
HTC:手机闲了可以帮助治病
HTC 推出了一款意料之中的新款中端手机 HTC Desire™ 816,但它还发布了一项新应用服务,能让用户智能手机在闲置时,从事有利于全人类的工作。这项新服务名为“Power To Give”,HTC 试图在 One 或 Butterfly 系列智能手机(将来还将支持更多的 Android 设备)闲置时,利用其处理能力来帮助治疗疾病,绘制蛋白质图谱,应对只有高性能电脑才能解决的一系列棘手问题。若想使用“Power To Give”服务,用户首先必须从 Google Play 下载一款免费应用,选择希望能为其做出贡献的一个项目,然后插入手机充电,并连接至 Wi-Fi。
将 100 万部 HTC One 手机的运算能力加起来,就可以与一台 1 Petaflop(即每秒钟进行 1 千万亿次数学运算)的超级计算机相媲美。这意味着单单依靠你的智能手机,尚无力治愈某种疾病。尽管如此,你仍能为这种事业贡献自己的一份力量。
不过,这并不是 HTC 仅有的新产品。HTC CEO 周永明表示,该公司将发布更多产品。在发布会上,周永明多次对与会者表示,HTC 将于 3 月 25 日举办活动,推出新产品。