处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Maxim推小尺寸IO-Link环境光传感器 面向高精度检测工业应用

Maxim推小尺寸IO-Link环境光传感器 面向高精度检测工业应用
来源:21ic 时间:2014-02-27

Maxim Integrated Products, Inc. 推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。

为保持竞争力和高质量水准,现代化工厂必须具备相当的灵活性,在降低成本的同时程度地延长“正常运行时间”。Santa Cruz ALS方案可大大提高工厂的连通性,该参考系统提供宽动态范围的透光、RGB可见光、红外信号以及温度数据。Santa Cruz模拟人眼对可见光的反应,实现高精度系统测量。此外,该方案具有无与伦比的光检测灵敏度和极低的延迟。内置IO-Link®软件和器件堆栈无需额外的编程资源即可自动配置传感器,节省了宝贵的时间和设计资源。Santa Cruz印刷电路板(PCB)尺寸仅为6.5mm x 25mm,是业内尺寸小的ALS系统。

主要优势

• 小尺寸:业内尺寸小的环境光检测系统。

• 高集成度:集成六路高精度透光、RGB可见光和IR信号传感器;一路温度传感器;一个低成本、超低功耗微控制器;双路集成的3.3V和5V线性稳压器;可编程闪存;IO-Link软件。

• 高灵敏度:在57,542 lux至0.001 lux检测范围内具有极高的灵敏度,功耗极低。

• 便于配置:通过IO-Link协议,能够简便地识别并连接至现有工业系统。

业界评价

• Maxim Integrated参考设计经理David Andeen表示:“Santa Cruz系统是Maxim与Renesas Electronics Europe和TMG Technologie und Engineering成功合作的成果。Renesas® RL78超低功耗微控制器和TMG的IO-Link软件为Maxim的高精度光传感器和IO-Link调制解调器提供了完美的补充,上述产品与我们的IO-Link调制解调器相结合,有效构建面向多种IO-Link传感器方案的平台”。

• Frost & Sullivan传感器与仪表市场分析师Rajender Thusu博士表示:“工业传感器市场正在朝着更高精度、芯片级集成以及微型化方向发展,Santa Cruz参考设计将进一步推动这种趋势,助力构建未来工厂”。

供货信息

• Santa Cruz系统的印刷电路板尺寸为6.5mm x 25mm,提供M12连接器实现IO-Link的快速连接。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次