• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

北京君正推超低功耗超小尺寸智能互联设备平台Newton

来源:集微网
时间:2014-02-26

分享至:
   
智能生活将生活中的各种物品串联在了一起,物联网的壮大已经成为不争的事实。近日北京君正推出一款集计算、互联、传感器于一体的智能互联设备平台——Newton,应用于各个行业和各种产品中,比如可穿戴设备、健康医疗、智能家电、生物识别、工业控制、消费电子、移动物联网等各个领域。
Newton平台采用君正JZ4775低功耗高性能应用处理器,在一块只有SD卡大小的板子上集成了CPU、Flash、LPDDR、WIFI、Bluetooth、FM、NFC、PMU、9轴MEMS传感器、压力传感器、温湿度传感器、心电传感器等所有器件。该平台具有从几十兆到1GHz的超强计算能力,超低功耗,超小尺寸,提供灵活的扩展接口,并具有联网功能。


Newton平台结构框图


JZ4775是一款基于君正XBurst CPU微体系架构的高性能、高集成度、超低功耗的应用处理器,运行1.0GHz,包含256KB L2 Cache,支持32-bit DDR3/DDR2/LPDDR,支持NAND/MMC/SD/SPI Nor/USB等多种启动方式,集成LCD和EPD控制器,集成Audio CODEC,具有多种接口可连接WIFI、Bluetooth、GPS、FM、Sensors等各种外设,具有的性价比优势。

传感器组
Newton平台集成了一颗支持9轴的运动检测和跟踪功能的传感器,其中包括一个3轴的陀螺仪(gyroscope)、一个3轴的加速计(accelerometer)、一个3轴的磁力计(magnetometer)。

另外该平台还集成了一个温湿度传感器,一个压力传感器,以及一个心电传感器。

各类传感器的支持使得该平台可应用于各类可穿戴式、健康医疗等产品中。

WIFI+Bluetooth+FM+NFC四合一模组
Newton平台集成了一颗WIFI+Bluetooth+FM+NFC四合一的无线通信模组。WIFI支持802.11 a/b/g/n,Bluetooth支持4.0+EDR和BLE。

扩展接口
Newton平台支持灵活的扩展接口,包括UART, I2C, USB 2.0, GPIO等,方便客户与现有设备进行连接和数据的通讯。

目前Newton平台硬件参考设计向所有客户开放,支持Linux和Android系统并开放源代码,客户可基于该平台开发自己的定制应用。

根据IDC的预测,全球物联网市场的规模将在2017年由2013年的5.4万亿美元增至7.3万亿美元。而智能医疗和可穿戴设备等一系列新型生活方式的崛起,为产业链带来淘金机会。研究机构ABI指出,2017年,全球市场仅应用在运动和健康方面的可穿戴设备就将有近1.7亿台,而在2011年这一数字只有2100万。美国消费电子协会预计,全球智能手表在2014年的预计销量将达150万台。

北京君正Newton的这一平台,为物联网领域开启了一扇新的大门,其高性能、超低功耗和超小尺寸等特点,将能更好的满足行业对智能互联设备产品的要求,给用户带来更好的用户体验。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 压力传感 Onlinecomponents Master 安富利

更多新闻