处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

EDI CON 将探讨中国的射频和高速集成电路设计

EDI CON 将探讨中国的射频和高速集成电路设计
来源:EEWORLD 时间:2014-02-25
    电子设计创新会议(EDI CON 2014)将于2014年4月8日至10日在北京国际会议中心举行,届时《Microwave Journal》总编David Vye将主持一场由的EDA供应商参加的圆桌小组讨论,探讨中国的IC设计现状,以及开发世界级EDA设计流程和采用设计自动化工具面临的挑战。专题讨论参加者将讨论设计入门和管理、PDK、EM仿真/建模、各类RF具体分析、第三方集成和EDA公司在提供工程技术支持/培训方案中的作用。
 
参与的EDA供应商及其设计软件包括:
· Agilent Technologies – Advanced Design System(ADS)、GoldenGlobe(RFIC)、SystemVue
· ANSYS – HFSS、SIWave、ANSYS Designer、APACHE
· AWR – Microwave Office、Axiem、ANALYST、VSS
· CST – Microwave Studio
· EMSS - FEKO
· Sonnet Software - Sonnet
 
背景
    由于中国的IC设计经历的时间相对较短,本土IC设计能力受到了几个因素的限制,包括有限的自主核心知识产权(IP)、对集成电路代工厂和必要的EDA基础的普遍薄弱的认知。这些新的本土无晶圆厂IC设计中心许多开业还不到10年,面临着许多挑战,特别是EDA的使用。许多企业尚未建立起适当的CAD支持部门和高效的EDA设计流程。年轻的设计工程师和CAD支持团队往往不能充分理解和利用现有的工艺设计套件(PDK)和参数化的有源(晶体管)及无源模型。在专用EDA工具,如RF/微波和高速电路分析、寄生参数提取、LVS/DRC和良率优化,上的投资都显著低于北美和欧洲设计中心。
 
    作为电子产品的主要制造国,中国目前消耗了超过一半的全球半导体器件。截至2012年,集成电路已成为中国主要的进口商品,超过了石油进口。尽管在过去十年中中国的IC销售额增加了两倍,但其当前的IC全球市场份额仅为12%,而2005年时只有5%。政府计划促进本土设计和制造,实现了本地化集成电路和电子封装设计的增长。根据中国半导体行业协会(CSIA)的统计,IC设计目前是中国半导体产业增长快的部分,2012年增长了21%,营收达到了创纪录的99亿美元。
 
    据政府公告,2012年中国有超过500家本土无晶圆厂IC设计企业在运作,IC设计占到了中国半导体产业营收的四分之一以上。2012年中国IC设计业的就业增长进一步放缓,员工总人数增加了6%,达到约112,500人(数据来源:www.pwc.com/en_GX/gx/technology/chinas-impact-on-semiconductor-industry/assets/china-semicon-2013.pdf)。根据中国科学院计算技术研究所李晓维博士在DAC 2013上所做的报告,中国设计的芯片的百分之五是RFIC。根据这份报告,所有本地设计的IC的11%针对移动通信,而另外11%面向军事和航天应用,27%用于消费类电子产品。
 














ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次