处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英飞凌为感应加热应用推出新一代逆导IGBT

英飞凌为感应加热应用推出新一代逆导IGBT
来源:EEWORLD 时间:2014-02-24
   2014年2月24日——英飞凌科技股份公司推出单片集成逆导二极管的20A 1350V器件,再次扩充逆导(RC) 软开关IGBT(绝缘栅双极型晶体管)产品组合。新的20A RC-H5是对英飞凌性能的RC-H系列的扩展,重点关注感应加热应用的系统效率和高可靠性要求。

   与前几代产品相比,RC-H5的开关损耗降低高达30%,使设计人员能够使用IGBT的工作频率高达30KHz。因此,配备RC-H5的系统效率提高0.5%,使系统整体效率超过92%。还可采用更小的电感元件来降低整体系统成本。RC-H5是基于现有广泛使用RC-H3的重大技术突破。

   RC-H5减少功率损耗,具有更加出色的热性能,结温达175℃。此外,导通尖峰电流降低10%,从而减少系统中无源元件的压力,使得可靠性进一步提高。另一优势是EMI也有所改善,设计人员可藉此减少滤波需求并降低系统成本。

   “英飞凌凭借一代RC-H5巩固其IGBT技术领导地位,满足感应加热应用的严格要求”,英飞凌科技股份有限公司IGBT分立器件总监Roland Stele说道。“我们为客户提供专用功率开关,再次提高系统效率和可靠性。实现这一目标的基础是英飞凌深厚的技术知识和对家电应用的系统理解。”

产品组合及可用性
   RC-H5系列采用TO-247封装,有电流级别20A关断电压1200V和1350V可供选择。RC-H5 1350V 20A即将量产,RC-H5 1200V 20A将于2014年第二季度发售。RC-H3系列也会继续供应,不会受本次RC-H5系列发布的影响。  

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21952次
2 1N4001 0.19MB 17825次
3 DAC1220E 0.95MB 15820次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15781次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13963次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11638次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9238次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9021次
9 DS1337U+ 0.28MB 9020次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8941次