来源:EEWORLD
时间:2014-02-21
采用越来越大的手机屏幕,将手机上内容复现在大尺寸的屏幕上都是为了带来更舒适的用户体验。其弊端在于大屏幕使得电量消耗剧增,复现的内容目前多是通过APP的方式实现——超高的延迟,高损耗的画面质量实在不敢让人恭维。
日前,矽映电子科技推出了业内首个面向移动设备的MHL 3.0 4K超高清解决方案。
Mobile High-Definition Link (MHL) 移动终端高清影音标准接口,是一种连接便携式消费电子装置的影音标准接口,MHL 仅使用一条信号电缆,通过标准 HDMI 输入接口即可呈现于高清电视上。
它运用了现有的 Micro USB接口,不论是手机、数码相机、数字摄影机和便携式多媒体播放器, 皆可将完整的媒体内容直接传输到电视上且不损伤影片高分辨率的效果。
MHL是由诺基亚、三星、矽映、索尼和东芝联合制定。支持MHL的产品涵盖了智能手机、平板电脑、数字电视、显示器、投影仪等方面。自2011年首款使用MHL技术的产品面试以来,MHL产业生态体系持续增长,目前市面上已有超过300款设备采用,装机量达到4亿5千万台。
与HDMI不同,MHL顾名思义,主要是用来将移动终端内容复现在大屏幕上,HDMI
则不支持移动终端。
矽映高级营销总监David Kuo表示:“矽映致力于推动链接标准的发展。具备MHL 3.0功能和支持4K超高清分辨率的产品将影院画质的分辨率从移动设备传送到显示器端。借助MHL 3.0 IC,厂商可以将MHL 3.0的新特性无缝整合到他们的旗舰产品中,体现超高清移动PC和游戏应用的互动功能。”
此次发布会上公布了MHL 3.0的一些全新特性,根据这些特性我们能够对于MHL在中国市场的发展情况进行深入的了解——中国市场上主流的手机很少有支持MHL标准的。
支持4K超高清分辨率是否必要
MHL 3.0首推的还是4K超高清这样的热点问题,3.0能够支持3860×2160P的超高清分辨率。
不过,要知道,在过去4年的时间里,智能手机的屏幕分辨率从800x480一路飙升到了1080p,并很快会进入2560x1440(Quad HD),也就是2K时代。这样的分辨率会为一款手机带来超高的500+ppi(取决于屏幕尺寸),而手机厂商并未就此止步。
另外,在今年1月举办的CES 2014消费电子展上,高通正式发布了的骁龙802处理器。这是一款专门针对智能电视产品开发的芯片,并且预计会在今年年底投入商用。不过就在本周高通公司召开了新闻发布会,正式宣布决定停止生产并销售这款骁龙802处理器,而具体原因则是由于公司过高的估计了这款芯片的市场需求。而现在距离这款处理器发布仅仅过了5周的时间。
手机厂商的高度追求和处理器厂商的热处理,两种态度反应了当前4K分辨率的尴尬境地。而且对于当前的中国市场来说,硬件比拼的时期还没有过去,4K无论是从重视程度还是从内容反面,都还远没有成为吸引消费者购买的主要因素。不过,作为一种移动终端高清影音标准,支持4K分辨率,跟上主流发展的脚步确实无可厚非,但是如果当作一个主要卖点来吸引客户的,就非常的困难了。
为便利的移动终端高清影音标准
与HDMI不同,采用MHL3.0的移动终端在使用的时候不需要再外接电源来进行充电。相反,移动终端能够通过数据线,在传递视频的同时来给自身充电。不仅如此,MHL 3.0还将之前5V的输出电压提高到了10V,完全能够保证给移动终端充满电,而非维持运行的状态。
MHL 3.0还实现了高速的数据传输通道,也就是说在手机和电视连接以后除了可以播放超高清的视频,同时也可以有同步的数据文件的传输,真正实现多任务同时执行。
能够在同一时间执行这么多功能与数据的传输,我们不禁会对文件传输的质量表示怀疑。David Kuo表示,”MHL 3.0是一款非压缩的视频标准,它的意思就是说从来自于应用处理器的高质量的4K超高清视频它通过MHL3.0的标准这个传输到大屏幕的时候它的质量是不打任何的折扣的。”
其实通过2.0升级到3.0的标准,它的视频的传输的一个带宽速度也由之前的3G提升到6G,所以当前的数据传输速度完全可以做到无损传输。
除此之外还实现了内置的人型接口的一个设备的功能,可以支持键盘鼠标以及触控设备。——该功能需要额外链接一个扩展坞。MHL 3.0具有增强型的7.1环绕立体声功能,支持这个Dolby TrueHD和DTS HD。
MHL作为一个行业的标准它有一个丰富多样的产品的生态系统,包括智能手机平板电脑,数字电视显示器投影仪笔记本和便携式的和商务的投影仪以及智慧车载的应用设施和适配器。只不过由于推出的时间短,产品还比较少,针对中国市场还没有做太多的推广,不过相信这种情况会在MWC 2014后得到很大改观。
注:
1月6日矽映电子科技宣布,公司在2014年国际消费电子展上展示哈曼公司出品的采用MHL技术、配有后座娱乐系统的汽车信息娱乐系统。其MHL 3.0/HDMI 2.0双模接收器已被三星推出的超高清(UHD)电视设计采用。