处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新兴嵌入式产品持续推动传感器快速增长

新兴嵌入式产品持续推动传感器快速增长
来源:电子工程专辑 时间:2012-06-20
市调机构IC Insights指出,各式各样的新兴嵌入式产品,正在推动包括加速度计、陀螺仪、磁场传感器等各种半导体传感器的销售额,预估到2016年以前,全球半导体传感器销售额的年复合成长率(CAGR)将达到18%。

自1990年以来,全球传感器销售额仅在2009年出现过一次衰退,幅度为2%;但旋即在2010年大幅成长53%。而2011年全球固态传感器市场成长率也达到了21%。IC Insights 预计,2012年全球传感销售额达57亿美元,比2011年的48亿美元成长18%;而在2011到2016年之间,全球传感器销售额的CAGR也将维持在18%,2016年销售额更可望达到109亿美元。


在传感器市场中,加速度计和陀螺仪装置是成长快速的类别,预计到2016年其CAGR都在20%,销售额则从2011年的24亿美元成长到2016年的59亿美元。而磁场传感器,如霍尔效应感测元件和电子罗盘等则预计将从2011年的13亿美元成长到2016年的27亿美元,CAGR 16%。另外,压力传感器也预计会从2011年的10亿美元成长到2016年的20亿美元,CAGR 15%。


加速度计、陀螺仪元件和许多压力传感器都使用微机电系统(MEMS)架构。采用MEMS技术的元件目前约占总传感器营收的70%,2005年该数字为54%。IC Insights表示,基于MEMS的传感器销售额在2011到2016年之间的CAGR可达19%。(拓展阅读: 元器件IC代购 )