来源:互联网
时间:2014-02-18
英国斯蒂夫尼奇— 2014年 2月- 艾法斯控股有限公司(纽约证券交易所:ARX)的全资子公司艾法斯有限公司宣布:其版本的S系列信号发生器(SGA和SGD)的性能已得到了提升,使其相位噪声得以改善并拥有更好的RF电平精度。在载波频率为1 GHz、频率偏移为100 kHz至1 MHz时,相位噪声可以改善多达6 dB,使得此区间内的相位噪声典型值达到-140 dBc / Hz。S系列在实现了此项技术水平的大幅度提升的基础上,仍旧保持了高达100微秒的业界的频率切换速度。
通过添加宽带模拟调制和任意波形发生器(ARB)列表模式,SGD的应用范围实现了进一步的扩展。模拟调制功能提供了仪表的内部AM、FM和相位调制,ARB列表模式则允许用户在ARB中设置并生成多个波形文件,并将这些波形文件以串行方式连续播放,从而为用户提供一种定制化的快速的测试序列切换能力。这种测试能力将广泛应用在跳频雷达、跳频电台及快速频率切换的测试过程中。
“相位噪声的改善,将使那些使用S系列信号发生器进行传统接收机测试的客户受益。尤其是当该信号发生器被用作本地振荡器或作为干扰信号而使用时,相噪的改善将显得特别重要;在接收机选择性和信噪比测量中提高的测试余量将支持对更高质量接收机的测试。SGD各项性能的提升既能满足模拟系统测试,又可以满足进行数字标准测试的客户需求。ARB任意波列表模式可以为射频芯片(RFIC)的设计验证和生产测试用户提供当前快的测试序列。”Aeroflex信号源产品经理David Asquith说。